• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Soluciones de ifm para los procesos de acuicultura

¿Qué desafíos existen en la supervisión del proceso de acuicultura?

La piscicultura intensiva requiere una supervisión y un control precisos del proceso de producción para mantener en todo momento las condiciones óptimas para los peces, los moluscos y las algas.

Los fallos técnicos pueden provocar fácilmente pérdidas sustanciales, siendo las alarmas esenciales para asegurar la operación. Mantener constantes el nivel de oxígeno, la temperatura y el nivel del agua en los sistemas RAS/IRAS es de suma importancia, ya que el índice de crecimiento (FCR) y la salud de los peces están directamente relacionados con estos valores. Los sistemas de ventilación, por ejemplo, los intercambiadores de calor de aire, pueden utilizar la energía del aire saliente y transferirla al aire entrante, reduciendo considerablemente el consumo de energía necesaria para calentar.

¿Qué soluciones ofrece ifm?

Mantenimiento en tiempo real

Los sensores de ifm supervisan la condición del sistema y proporcionan información al usuario antes de que se produzcan paradas imprevistas que afecten a todo el sistema.

Eficiencia energética

Las condiciones estables ayudan a reducir los costes de agua, oxígeno y energía, y a optimizar el índice de conversión de alimentos (FCR, por sus siglas en inglés) para el cliente.

Optimización del proceso

ifm ofrece sensores, conectores y sistemas para hacer que un proceso con múltiples etapas complejas se desarrolle de forma fiable en todo momento.

¿Cómo asegurar la cantidad adecuada y la mejor calidad en el sistema de alimentación?

Optimice su sistema con un control fiable del nivel de los silos, un sistema adecuado del control de la presión y una posición correcta del selector con nuestro sensor inductivo. Toda la información digital se puede transferir desde el maestro IO-Link al PLC a través de cables convencionales M12 aprobados para su uso en aplicaciones alimentarias y con protección IP69K.

El maestro transmite al controlador los datos de la máquina, los parámetros del proceso y los datos de diagnóstico. La gama de productos incluye interfaces para Profinet, EtherCat, Ethernet/IP, Profibus o AS-Interface.

Sistema de alimentación*
ZZ0700 Nivel del silo
UIT507 / O1D300 Nivel del silo
IFS304 Selector de alimentación
PV7604 Control del aire comprimido
EVF003 Cables
AL1102 / AL1122 Interfaz PLC Profinet-IO / Ethernet/IP

¿Cómo controlar la calidad del agua?

El control del nivel y la presión del oxígeno en el cono son fundamentales, así como el nivel en el tanque de peces. La conductividad del agua salada también es una variable importante en el proceso. Así, mediante la conductividad y la concentración de los diferentes fluidos se puede diferenciar, por ejemplo, entre agentes de limpieza, agua de enjuague y el producto alimentario. Esto significa que no solo es posible realizar un seguimiento del producto en todo momento, sino también reducir la cantidad de producto desechado y agua de enjuague.

Tanque de peces*
KQ6001 Nivel del cono de oxígeno
UIT507 Nivel del tanque de peces
PV7604 Presión de la bomba de oxígeno
LDL200 Conductividad del agua salada
EVF003 Cables
AL1102 / AL1122 Interfaz PLC Profinet-IO / Ethernet/IP

¿Cómo asegurar el correcto funcionamiento de las bombas en el proceso?

Supervisando continuamente las vibraciones causadas por cavitación o fallos mecánicos, controlando los picos de presión del agua que pueden romper tuberías y evitando que se agote el agua en los circuitos hidráulicos. Los sistemas de supervisión de vibraciones se utilizan para el mantenimiento de máquinas e instalaciones basado en condiciones. También ayudan a detectar a tiempo los daños en las máquinas y evitan daños mayores con elevado coste.

Supervisión de bombas basada en condiciones*
VVB001 Vibración de las bombas
LMT100 Detección de nivel para protección de las bombas
SI5000 Detección de flujo para protección de las bombas
PIM094 Detección de la presión para protección de las bombas
EVF003 Cables
AL1102 / AL1122 Interfaz PLC Profinet-IO / Ethernet/IP
DV2121 Visualización de alarmas