You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

SFI车间集成

SFI表示车间集成,因此其目标是将设备的IoT数据集成到ERP过程。除了维护过程外,这些过程还可以是供应链过程或几乎任何客户过程。SFI不仅是一种技术接口,它还是一种逻辑模板,具有适合选定过程的随时可用的功能。车间集成解决方案需要上游IIoT平台(例如moneo)为SFI提供事件和过程值(例如超出限值等)。

SFI可以用作SAP ERP R/3和S4/HANA的插件,因此可作为软件完全集成到这些系统。但前提是需要有用于维护的SAP PM模块。

SFI Shop Floor Integration

SFI车间集成

应用

液位和过滤器监测,消耗量和振动分析,CIP,部件计数器,温差,以及控制器数据。

支持的SAP ERP过程

在维护中

  • 在维护模块SAP设备维护(PM)中自动创建维护通知
  • 在维护模块SAP设备维护(PM)中自动创建维护命令
  • 自动发送包含维护相关信息的电子邮件
  • 在SAP设备维护(PM)中自动创建用于管理维护计划的测量文件
  • 自动创建用于监测生产资源和工具有效利用率的测量文件
  • 自动创建用于检测能源数据(压缩空气、水、气体、电能)的测量文件

在供应链中

  • 自动生成货物移动(例如货物的移除等)
  • 自动预定原材料和供应

优势一览

 

快速简单的设置

所需支持更少

SFI工作流程

潜在的成本节省

快速简单的设置

  • SFI完全集成在SAP ERP中
  • 可以使用现有的传感器架构

所需支持更少

  • 无需内部研发,节省开发资源并降低服务成本

SFI工作流程

  • 为ERP系统提供实时的车间信息
  • 提供基于传感器的触发器模板,触发SAP中的后续过程

潜在的成本节省

  • 提高设备可用性
  • 通过过程优化,发现和开发节省潜力
  • 充分降低储存成本,并根据需要采购备件
  • 通过基于状态的预测性维护,尽早规划维护措施

moneo和SFI

从传感器到ERP——moneo OS与车间集成的接口可确保连接至SAP。moneo RTM可提供有关设备状态的智能数据,然后该数据可通过SFI中的逻辑模板针对性地自动触发SAP中的后续过程。

moneo和SFI的组合实现了持续将信息从硬件传输到SAP ERP。

安装和定制

必要时,ifm专家可协助您完成安装和个性化调整。

车间集成的应用案例