You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. moneo:IIoT平台
  2. 产品
  3. moneo configure

moneo configure:参数设置软件

方便的IO-Link网络管理

利用moneo configure,只需点击几下鼠标即可配置大量的IO-Link设备和ifm IO-Link主站。由于集成连接至IODD数据库(在线搜索功能),还可方便集成第三方设备。

轻松管理参数数据集,并包含导入和导出功能,可进一步加快新传感器的集成。

moneo configure – IO-Link参数设置和过程值显示

扫描功能甚至可实现快速检测和显示包含多个主站和设备的复杂IO-Link网络。此外,moneo针对相同设备还可最多清晰显示2个过程值,从而可以设置和诊断IO-Link设备,简化了IO-Link网络和故障诊断的管理。

使用moneo configure时,无需借助PLC即可对传感器进行参数设置和监测。另外,还可切换执行器。当在PLC中设置IO-Link设备时,moneo configure操作面板中全新的过程数据结构可视化功能非常实用。

配置软件可选用两种版本

moneo configure free 是开启您数字化之旅的理想解决方案,适用于IO-Link网络的参数设置、管理和诊断。点击 这里 进行下载。

moneo configure 作为模块化版本,是我们物联网(IIoT)软件moneo的一部分,可以与其他模块结合使用,能够根据数据分析的需要进行相应设置。

为您提供所有灵活性:
moneo configure free现在还能与第三方主站兼容

顺便提一下:moneo configure free现在具有全新的第三方主站界面!

这意味着您不仅可以配置ifm的IO-Link主站,还可以设置与其他制造商主站相连的传感器参数。因此,moneo configure free也可用于现有系统和设备的参数设置,无论现场使用的是否IO-Link主站。

适用于智能IO-Link管理的智能软件

  • 高效:集中设置所有IO-Link传感器的参数。不受制造商限制
  • 智能:自动识别IO-Link设备
  • 使用简单:参数数据集管理变得前所未有的简单
  • 直接:通过PLC直接访问IO-Link传感器

moneo configure – 适用于IO-Link网络的简便管理工具

获取专家建议

我们致力于和您一起顺利完成项目。

确信不疑了?快来联系我们吧。我们一路伴您前行。为了满足您的需求,我们的ifm系统销售团队将自始至终为您提供支持,包括从战略咨询到开发单独的软件和硬件解决方案以及相关的实施和其他服务。