• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. moneo:IIoT平台
  2. 应用案例

使用moneo RTM对磨损部件进行基于数量的维护

使用LOGO!迷你控制器对压花操作进行计数

在工作站的压力传感器装配期间,压力传感器的部件使用自动压花机进行压花。压花戳记尤其容易磨损。其磨损的水平主要取决于处理的工件数量。

最初情况:

在引入moneo RTM之前,按照固定的4周周期对磨损部件进行维修和更换。压花机有时会因相关部件更换过晚而停机,从而导致额外成本。其他情况下,压花戳记可能可以使用更长时间。

项目目标:

实施新的维护策略。不采用固定的4周维护周期,而是按照压花戳记的状态来对其更换。使用位置传感器和迷你控制器来检测和计数压花操作的数量。完成更换后,应能通过输入来重置计数器。

此外,当前状态将可以在moneo RTM中显示,且维护部门将在达到预定义计数器值时收到自动电子邮件通知(警告/警报),告知更换压花戳记的需求。

实施:

在ifm prover gmbh已有的IT基础架构的中央服务器上安装moneo,并激活所需的软件模块,例如moneo RTM。

为了检测压花操作,安装了一个位置传感器(IQ2002)。它在机器抽屉关闭时发生信号衰减。

检测到的压花操作在Siemens LOGO!迷你控制器计数。该控制器有2个功能。第一个是当在相应的输入端(I1)检测到上升沿时递增计数,第二个通过设置另一路输入(I2)将计数器重置为0。

Siemens LOGO!迷你控制器使用通用数据接口LR Agent连接至moneo RTM软件,确保集中记录和显示当前计数器值。过程值由控制器周期性读取,并通过ifm的IoT核心传输至moneo RTM。然后,用户可以配置阈值和工单处理规则,从而当超出特定的计数器值时自动通知维护人员。

结果:

通过转为使用新维护策略,达成了所有目标。

获益:

moneo RTM帮助优化了过程、消除了停机时间并节约了资源。

系统结构

  1. 位置传感器(IQ2002)
  2. 用于重置计数器的钥匙开关
  3. Siemens LOGO! (6ED1052-1CC08-0BA1)(6ED1052-1CC08-0BA1)

操作面板

在操作面板上,可以通过预定义的仪器显示器显示应用信息。这些界面可以与所有moneo用户分享。用户也可使用拖放操作轻松创建其个人的操作面板。在操作面板中,当前计数器值以柱状图形式显示。交通灯显示器显示当前状态。过程值的显示格式可以在阈值范围内个性化调整。

  1. 以柱状图形式显示的当前计数器值
  2. 警告和警报值的交通灯显示器

任务和工单:管理阈值

警告和警报阈值通过限值设置:

  • 计数器值< 4,800 = 正常
  • 计数器值> 4,800 = 警告
  • 计数器值> 5,000 = 警报

管理工单处理规则

利用工单处理规则向导,可以轻松定义发生警告和警报时需执行的动作。在本例中,当触发警告阈值时,将向维护人员发出更换需求的通知。若未更换压花戳记,且在警告和警报之间的定义时间内未重置计数器,则当达到警报阈值时,会立刻向生产部门的相关人员发出额外的电子邮件通知。

  1. 定义阈值(5)和数据源(6)
  2. 定义使用哪种规则
  3. 定义警告或警报的急迫性
  4. 定义电子邮件的接收人
  5. 定义相关的阈值
  6. 定义相应的数据源

moneo内生成的电子邮件已经包含工单信息:

  • 受影响的数据源
  • 超出或未达到的数值
  • 工单优先级
  • 时间戳