易福门品牌50周年回顾——辉煌历史的开端
2019/1/11
1969年10月29日,ifm集团的前身ifm electronic geräte gmbh+co kg正式成立。在这一年,220V电感式接近开关的发明也标志着公司辉煌历程的冉冉升起。
公司成立的初衷是要在质量、可靠性和客户服务上都做到与众不同并且卓尔不群。早在公司成立之前的几年,两位创始人“销售员” Gerd Marhofer和“电子工程师” Robert Buck,已经为Alsace的一家生产制造商开设过轧钢厂和钢铁厂。但他们并不满足于此。1967年起,Robert Buck便开始在他位于Tettnang的公寓卧室里自己动手制作传感器和电路。基于Gerd Marhofer的创意,他设计出用于220V电压的电感式接近开关。当时,还没有公司掌握这种无需接触的检测技术,Robert Buck无疑是一位了不起的开发者。“你甚至感觉他能把自己变小然后穿过电路。” Gerd Marhofer回忆道。而Robert Buck则曾提到:“我想用电子技术来解决别人无法应对的问题。”
可直接触发接触器的220V电压用电感式接近开关的发明标志着ifm electronic geräte gmbh+co kg的诞生。起初,易福门产品组包括感应范围从10mm到20mm的各种电感式接近开关。
如今,半个世纪过去,易福门产品组已极为广泛,不仅涵盖所有相关标准的解决方案,还可满足个别行业的特殊需求。除了位置类和过程类传感器,易福门还提供运动控制和安全技术传感器,以及用于工业成像、通信、识别系统和移动机械系统的产品。当前,ifm正在研发更多的创新型工业4.0解决方案。