• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

荣获三项设计大奖的SM6020电磁流量计

2021/4/20

凭借外观和功能方面的卓越设计,SM6020电磁流量计三度赢得评委的认可:继2021年2月赢得德国设计奖(German Design Award)后,ifm又将红点设计大奖(Red Dot Award)和iF设计奖(iF Design Award)收入囊中。

在这三次评奖中,国际专家对全球各地企业所提交的作品进行了仔细审核、讨论和评估。荣誉只会颁发给兼具设计感与经济性的优秀产品。iF设计奖、红点设计大奖和德国设计奖的评审过程基于多方面标准进行,这些标准会根据最新技术、社会、经济和生态需求不断调整,例如会考虑到产品的创新程度、功能、生态兼容性以及外观质量等。

今年同时荣获三项大奖的产品包括ifm SM6020电磁流量计。从技术层面而言,该产品受到了广泛客户的一致好评,因为其准确性非常高,可长期保证过程的可靠性,并且采用IO-Link技术,启动成本和硬件成本也相对较低。全新的测量管设计显著减少了压力损失,同时优化的设计使其可在标准分配站中并行安装,省去了入口管和出口管。

此款SM电磁流量计的更多技术附加值还体现在其外观设计上。纤薄设计及连接器位置都针对实际应用进行了优化,可确保流量计的优化定位等。“坚固的压铸外壳可有效保护内部的精密测量技术,并适用于注塑机、机床和淬火设备等广泛的应用领域。”ifm工业设计和创新战略负责人Martin Schmidt解释道。另外,多色TFT显示器具有强烈的颜色对比效果,可使用户将注意力集中在过程数据和交互式元件(按键和LED)上。坚固的高质量材料和多样化的颜色不仅提高了产品的可靠性和功能性,还彰显了其现代化的简易外观设计。

在2月份获得德国设计奖后,ifm设计团队打造的卓越产品SM电磁流量计又相继得到了红点产品设计大奖和iF设计大奖的肯定。“这是我加入ifm后作为设计师参与的首个项目,我非常自豪我们出色的团队表现同时赢得了全球三个最重要设计奖项的认可。”Schmidt说道。