You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

ifm UGT505用于改善空气质量

2020/11/20

Green City Solutions公司致力于改善城市空气质量。因此,他们开发了世界上第一个生物技术空气过滤器CityTree。该过滤器集成在UGT505中。

图片来源:greencitysolutions.de

CityTree利用特殊苔藓植物的能力,过滤空气中的细颗粒物和氮氧化物等有害物质,是一款天然可持续的空气净化器。

你知道吗?

在空气净化问题颇为棘手的城市中,苔藓由于需要水和遮荫而几乎无法生存。然而,Green City Solutions找到了一个解决方案:将特定苔藓与基于独特物联网技术全自动供应的水和养分相结合,记录空气过滤器的定量性能,并实时测量设备的供应需求。

这样的CityTree能有何用?它是如何工作的?

生长在矩形CityTree外壁上的各类苔藓会粘上细小粉尘和氮氧化物等环境毒素,并将其转化为天然生物质。可控通风技术可以增加气流,从而根据需要提高过滤器性能。

集成物联网技术实时提供关于CityTree直接环境的性能和状态等综合信息以及环境数据。
苔藓植物生存所需的水要么自主供应,要么通过全自动灌溉系统供应。
通过网络直连保证供电。

这会产生积极而有趣的副作用:苔藓储存大量水分,并且由于蒸发空间明显增大,产生了巨大的冷却效果。

ifm和CityTree

CityTree中还集成了ifm的超声波漫反射传感器UGT505。其可测量客户所选购水箱的液位,以防没有固定的水管为CityTree供水。
UGT505所配水箱位于CityTree下的六角形基座中。据此看来,ifm也是这一旨在改善城市空气质量的创新解决方案的贡献者。

单击此处进入Green City Solutions公司网站。