斩获2019年德国国家设计奖——一项设计大奖和两项特别提名奖
2019年2月8日,德国国家设计奖将在世界上最大规模的消费品展 - 法兰克福春季国际消费品展(Ambiente)上举行。三款易福门产品将成为众人瞩目的焦点。
MVQ101智能阀门传感器和AL1101 IO-Link主站将获得特别提名奖,DV1500信号灯将获德国国家设计大奖。
“国家设计大奖” 得主:DV1500信号灯
DV1500信号灯通过五种颜色指示机器的不同状况。信号颜色可以通过用户友好的IO-Link PC软件设置。灵活安装的适配器不仅可以垂直安装,还可以90°旋转安装,无需任何额外组件。内部多边形透镜发出360°环形清晰光束。着色耐冲击透镜盖可过滤环境光线并确保清晰显示。
“特别提名奖”:MVQ101 智能阀门传感器
MVQ101 智能阀门传感器可精确探测阀门位置,并通过LED环形灯显示阀门状态。LED环形灯的颜色可以通过软件单独设置。使用金属物体并通过传感器顶部的感应区域,无需接触,即可示教阀门开关位置。LED环形灯提供各个角度可见的光反馈,让示教过程更简易可靠!
“特别提名奖”:AL1101 IO-Link 主站
AL1101 IO-Link 主站代表了新一代工业通信产品,并在IT和工业领域间建立了联系。IO-Link主站满足食品行业的高要求,可用于高温、潮湿及具有腐蚀性介质的环境中。创新的制造技术为设计提供了较高的自由度。核心元件具有流体动力学性质表面,可防止灰尘沉积,保持LED清晰可见。AL1101还是一个分散的数据节点,可最大限度减少布线。
关于德国国家设计奖
德国国家设计奖是由德国设计委员会组织并颁发的国际知名奖项,旨在发现、呈现、奖励独特的设计方案。每年,产品和通信技术设计的顶级参赛作品都在国际设计领域取得突破性进展。德国国家设计奖于2012年启动,是全球最负盛名的设计竞赛之一,在业界享有盛誉。
每个奖项类别都有独立的专家评审团,并且都会向一定数量的设计产品颁发奖项。
“特别提名奖”会颁发给那些设计或解决方案上特别成功的产品,也给予了公司和设计师贡献的极大肯定!