• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

避免专有的独立解决方案:易福门加入“工业4.0开放联盟”

2019/4/2

从左到右依次是:Dr. Thomas May(易福门集团总经理),Dr. Rolf Birkhofer(Endress+Hauser 集团总经理),Reinhold Stammeier(KUKA首席数字官),Dr. Marius Grathwohl(MULTIVAC组织负责人),Hala Zeine(SAP数字化供应链和制造总裁),Gerd Hoppe(Beckhoff公司主管),Hans-Jürgen Hilscher(Hilscher总经理)。

工业4.0开放联盟是工业制造厂商数字化转型的开放式生态系统。创始成员包括倍福(Beckhoff),恩德斯豪斯(Endress+Hauser Group),赫优讯(Hilscher),库卡(KUKA),莫迪维克 (MULTIVAC)和SAP SE – 以及易福门(ifm)。

在2019汉诺威工业博览会上,来自机械工程、工业自动化和软件行业的多家欧洲企业共同宣布成立“工业4.0开放联盟”,并签订了合作协议。创始成员包括倍福(Beckhoff),恩德斯豪斯(Endress+Hauser Group),赫优讯(Hilscher),易福门(ifm),库卡(KUKA),莫迪维克 (MULTIVAC)和SAP SE。该联盟向所有公司开放,其他成员包括巴鲁夫(Balluff Group),Gebhardt Fördertechnik,倍加福(Pepperl+Fuchs),ARVOS GmbH | SCHMIDTSCHE SCHACK,萨姆森(SAMSON)和威卡(WIKA Alexander Wiegand)。联盟成员致力于建立一个用于运营高度自动化工厂的标准化开放生态系统,其中包括物流和多种服务。联盟将努力避免专有的独立解决方案,从而更好地实现欧洲工业的数字化转型。联盟企业计划与未来成员携手合作,基于IO-Link、OPC UA和RAMI等现有标准,构建“开放式工业4.0框架”。

聚焦可行性与收益性

中型企业和许多大型企业的工厂、车间及物流中心的运营都具有多样性特点 — 使用来自众多制造商的各种不同品类产品。连接性、数据管理、IT安全以及协作领域的各种不同且专有的标准将会增加额外的工作量,并阻碍工业4.0快速、全面地发展。工业4.0开放联盟的创始团队和成员企业一致承诺,为用户提供开放式、标准化和兼容性的解决方案,覆盖一个产品的整个生命周期——从工厂零部件到最终服务。

用户可以从一系列模块化、兼容性且可扩展的解决方案和服务组件中择其所需,选择拥有最低风险和依赖度的产品和服务。在各种情况下,这些都建立在联盟创始团队和成员企业的核心竞争力之上,并代表了离散制造和过程工程行业中现有知名供应商的低风险、低依赖度的选择。SAP®解决方案的连接有助于确保与合作企业一同实现整体流程的协同,包括生产执行、仓库管理或工厂维护等。

开放性和交互性方案为所有规模的企业提供了极具吸引力的机会。工业4.0开放联盟旨在让智能工厂内80%的设备都使用同种“语言”。“我们的客户需要高度开放和兼容的协作,这能让每个企业都可以贡献并展示自己的优势。工业4.0开放联盟正是满足这些需求的答案!”易福门集团(ifm Corporate Group)总经理Dr. Thomas May如是说道。

开放且可交互性解决方案

工业4.0开放联盟提供的开放性、标准化解决方案包括四大模块:设备连接性(Device Connectivity)模块、边缘(Edge)模块、运营云(Operator Cloud)模块和云中心(Cloud Central)模块,以及一个相关的服务组件。设备连接模块可建立设备与传感器的互联。边缘模块是工厂中所有重要功能和本地必要功能的中央节点。运营云模块是用户企业里的中央节点,该模块拥有一个开放层,支持所有以企业为中心的功能和应用。最后,云中心模块支持企业间的双向数据交换,例如主数据和校准生成的测量数据,以及包括技术文档或维护手册等信息。

第一个概念验证项目已通过KUKA高自适应和灵活性生产于2018年完成,其目标是在2019年年中之前由联盟成员及其客户完成另外的概念验证项目。创始成员正在为2019年下半年推出第一批成果做准备。