ifm Pick Control(拾取控制)和Pick'n'place(拾放)解决方案荣获大奖
自2015年以来,安联工业4.0(巴登-符腾堡州)(Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg)每年都会组织竞赛,以期找到工业和科学领域中能够完全开发工业4.0潜力的卓越创意。今年,ifm的两大解决方案ifm Pick Control(拾取控制)和ifm Pick'n'place(拾放)赢得了评委的认可。
安联工业4.0是由德国巴登-符腾堡州发起并资助的网络。该联盟及其合作组织旨在结合生产以及IT和通信领域的技术专长,为工业领域中型企业的工业4.0发展提供支持。
其协调办公室位于VDMA区域协会巴登-符腾堡州的总部。
评选出的“获胜者”将荣获“巴登-符腾堡州工业4.0百强”称号。今年竞赛的主题是人工智能。ifm凭借其Pick Control和Pick'n'place应用入围竞赛,并成功赢得评委的认可。
2020年8月3日,州秘书长Katrin Schütz通过录制视频向入选“巴登-符腾堡州工业4.0百强”的获胜者表示祝贺:“巴登-符腾堡州是人工智能等引领潮流技术的先锋。通过组织竞赛,我们尤其希望鼓励中小型企业主动把握住工业4.0的机遇。”在生产工程设计领域,共有13个成功应用于企业和组织日常中的数字化解决方案赢得了此次大奖。
Pick Control的工作原理
Pick Control旨在为执行手动拾取、装配和包装操作的ifm员工提供支持(但不限制他们的活动)。它同时结合了对象(即手)识别技术以及对各个识别出的手的单独追踪。通过结合使用2D/3D摄像头,该应用可以精确识别握持位置。
投诉数量锐减50%!
利用Pick Control,包装错误方面的投诉减少了50%。该方案的优势包括:为员工提供实时、无限制的反馈;投资成本低;适用于无法大范围实施自动化技术或仅可有限实施自动化技术的中小型企业。此外,它为员工提供支持,而不是替代员工,从而能够保留工作岗位。
我们将很快推出名为“ifm mate”的Pick Control产品。
由于Pick Control非常实用,未来ifm将不会是仅有的受益者。目前,我们正在将其开发成为真正的ifm产品(使用新名称“ifm mate”),并很快为ifm客户呈现。
什么是Pick'n'place?
该应用是一种面向印刷电路板(PCB)的复杂生产规划工具。无论是传感器、控制器、现场总线组件还是对话模块,所有ifm产品的电子核心都是PCB。ifm的PCB在德国南部的康斯坦茨湖附近组装。
PCB组装的挑战在于每年要生产包含共12亿个组件的2220万个PCB,且PCB类型多达2600种。
此前,ifm PCB组装的生产规划是人工完成的。这些规划工作复杂且耗时,需要相关人员具备扎实的技术专长和多年的丰富经验。
现在,Pick'n'place应用可以帮助确保PCB在生产过程中的放置,从而维持最高效的生产序列。
生产规划的目标是将订单归类,从而最大限度减少设置更改以及拾放机的停机时间。这是确保最高效地按时生产的唯一方法。
过去的做法:
此前,没有可以满足ifm自动化生产规划需求的软件解决方案。
已有的软件解决方案无法考虑拾放机上游或下游的ifm生产过程,因此无法确定如何优化产能利用。
目前的做法:
Pick'n'place可帮助ifm生产规划专家实现对拾放生产线的优化利用。利用该应用,还可快速且出色地制定出针对周期短且非常小订单的生产规划。
生产规划时间可从7小时大幅缩短至5-10分钟(每天)!
Pick'n'place可将生产规划所需的时间从7小时大幅缩短至5-10分钟(每天)。此外,其算法还考虑到了订单量的不断变化以及产品的变化等,从而确保对整个拾放生产线的优化利用,包括其上下游过程。即使在条件不断变化时,该应用也能通过不断的学习找到高效的解决方案。
所有这些优势使得Pick'n'place成为工业4.0的优胜者。