搭配 IO-Link 的智能多功能显示屏

分散式处理信号、不同过程参数的良好可读性和可自由选择的比例因子
- 清晰易读的显示屏
- 通过 IO-Link 或设定菜单可配置不同模式
- 超过或未达到设定限值,可将显示变为红色/黄色/绿色
- 16 位分辨率
- 偏移补偿、滤波器、平均、信号比较等额外功能
模拟显示 4.0
新的多功能显示屏远不止显示屏而已: 它可分散式预处理数字信号,并在将信息传递至更高级别控制器。 该智能功能使其成为工业 4.0 应用的理想选择。
多功能模拟值显示屏
智能显示屏可将多种传感器过程参数可视化,并带有一个模拟输出或带有标准信号输出的变送器。 自由可调的比例因子使其能够转换并指示输入信号为物理值(如压力、温度或容积流量)。 例如,如果使用压力变送器,则可显示容器的容积。 输入信号之间也可进行偏移,如压差测量。
友好的操作
所有设定均可通过现代化的电阻式触摸屏界面进行。 显示屏自动从显示模式变更为参数设定个模式。 或者,所有设定也可通过 IO-Link 进行。 所有参数均以清晰文字显示于屏幕上,可直观方便地进行使用。 密码机制可提供针对篡改的防护。
限值的监控
用户可定义最多四个限值。 如果设定值未达到或已超过,可有最多四个晶体管输出开关。 此外 IO-Link 版本还可将预处理的信息直接传送至 PLC。
清晰的显示
输出状态将会显示,且显示的颜色可根据过程值显示为红色、黄色或绿色。 通过自由文本输入,可对未列出的值分配单位。