高效并精确测量压缩空气和工业气体的消耗量

可读取4个过程值(体积流量、压力、温度、累加值 = 总量),实现高效能源管理
- 精准测量消耗量,从而精确分配能源成本
- DIN EN ISO 50001标准中综合能源管理系统的基础
- 集成压力传感器,能够监测压力
- 同步指示多个过程值,免去了对多个仪器的需要
- 仿真模式简化设置和处理
方便:同步记录多个过程值
SD系列流量传感器可检测重要的工业气体,例如氦气、氩气、二氧化碳、氮气和空气。这使其成为食品行业的装配和包装机械以及使用保护气体的焊接、切割和钎焊等应用的理想选择。除了当前流量外,这些传感器还可检测温度、压力和总流量。
将SD集成到现有或新安装的维护装置中,能够提供额外的优势:通过集成的TFT显示屏,可以在常用的压缩空气网络中有效监测工业用压缩空气的过程值,便于在四个单独可调节的界面布局中做出选择。
IO-Link带来的附加值
IO-Link进一步提供了可简化传感器操作的实用功能:在仿真模式下,可以在设置前检查自定义显示和开关点设置,即可以在设备实际通气运行之前,也就是预先调试的时候,就检查开关点设置是否合理,自定义的人机界面是否满足客户要求。特别是在Flash模式下,客户可以直接用眼睛就能看到哪个传感器在“动作”,正在输出触发信号。这是因为新款SD流量计的“头部”有两个黄色的明亮的LED灯,在设置进入Flash模式的时候,这两个LED灯可以一闪一闪的,在现场安装多个SD流量计时,可以一眼就看到到底是哪一个SD流量计正在工作,发出开关信号,而不用一个一个的核对设备上的数字标签和软件系统,来找到这个传感器,从而简化操作,节省时间。
保证质量,降低成本
SD流量计可使客户留意昂贵的工业气体的精确消耗量。无论是少量气体和大流量气体,都可以可靠检测。对于任何气体精确定量非常重要的场合,该流量计的高测量精度都可确保产品和过程质量。这可实现泄漏检测,避免过量消耗气体以及过高成本。此外,气体供应量过低也会影响产品的最终质量。
高精度测量工业气体
无论在何种过程中使用,SD总能保证高精度。例如,SDX5XX能够为各个生产线精确分配压缩空气的费用,并优化产品费用核算。SDX6XX四合一传感器带4种集成的气体特征,可测量氩气、二氧化碳、氮气和空气的消耗量,并具有高测量动态性能。对于氦气,则可使用SDX8XX系列传感器。这些产品专门针对氦气的测量而设计,可确保高精度地测量这类高成本的工业气体。
DIN EN ISO 50001标准中综合能源管理系统的基础
根据欧盟能源效率标准DIN EN ISO 50001,所有成员国必须致力于节省能源。减免能源税的要求是实施能源管理系统。该标准要求企业对测量设备校准进行记录,以确保测量数据的正确性和可重复性。通过结合新款SD压缩空气流量计和定期的DAkkS校准,可以奠定可靠能源管理系统的优化基础。
低维护成本和安装成本
由于所有SD传感器还可检测介质的压力、温度和总流量,因此所需的额外传感器更少,对接线和输入卡的要求也更少,从而降低了安装和维护成本。