适用于AS-i和IO-Link:适用于卫生区域的无源配电模块

- 坚固的现场模块,可为8个IO-Link主站或AS-i设备供电
- 外壳材料满足食品生产的卫生要求
- 通过M12 A编码电源电缆提供电源
- 每个端口都有过电流检测功能
2个选项
该无源配电模块可在AS-i网络或IO-Link架构中使用。这有助于尽可能减少库存,尤其是在使用了这两种技术的情况下。通过标准的M12插座,最多可连接8个设备,包括智能的AS-i传感器或执行器,或者IO-Link主站。
适用于严苛应用的坚固设计
凭借特殊的外壳材料和高防护等级,该模块可以用于需要频繁高强度清洗的区域,例如食品行业。它通过红色LED指示过电流,从而可以避免功能故障或造成基础设施、执行器甚至设备损坏。
优势和客户获益
AS-i或IO-Link配电模块
由于采用了特殊材料和创新的外壳设计,这些配电模块可以用在卫生应用中。4路或8路配电模块可用于为8个AS-i设备(例如阀头、直角回转传感器、电机控制器等)供电,或为IO-Link主站供电。过电流检测功能通过各个M12连接上的红色闪烁LED指示,每个通道允许消耗的最大电流为4.4 A。