You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

散装物料转运中的高可用性

港口自动化
案例研究

斗轮传动装置的振动监测

透明度

缩短
调试时间

提高
设备可用性

结果

  • 实现传动部件的振动诊断
  • 能及时检测到维护需求
  • 减少意外停机时间
  • 保障设备的高可用性

挑战

转运作业需要卸载矿石到堆场,或者装载矿石到货轮上,码头使用一种集堆料和取料功能为一体的起重设备,叫做堆取料机或者斗轮机。斗轮机取料作业时,通过一个大型斗轮在料堆上方旋转取料,斗轮传动装置是这种设备的关键部分。斗轮的意外故障,需要耗费很长进行维修,这在过去时有发生。

造成这种情况的原因是不能进行实时维护,对于斗轮传动装置中的异常振动,检测得太晚或根本没有检测。耗时长久的维修对整个系统的生产效率产生负面影响,并会产生高昂的维修成本。为了提高斗轮取料机的可用性,需要对电机和减速箱的振动进行实时监测,在故障即将发生时做出及时响应。

我们的客户

铁矿石港口

巴西是全球第二大铁矿石出口国,铁矿石通过铁路从矿山运输到港口,在里约热内卢附近的一个港口,可以停靠包含大型货轮在内的船只装载铁矿石。

该港口有两个容量为250万吨的矿石转运堆场,并配置了一条长度超过两公里的铁路用于卸货和列车调动,可以高效地转运散装物料。

该码头自2015年投入运营,雇佣了约1700名员工,散装物料的吞吐能力达5000万吨/年。

我们的客户

铁矿石港口

巴西是全球第二大铁矿石出口国,铁矿石通过铁路从矿山运输到港口,在里约热内卢附近的一个港口,可以停靠包含大型货轮在内的船只装载铁矿石。

该港口有两个容量为250万吨的矿石转运堆场,并配置了一条长度超过两公里的铁路用于卸货和列车调动,可以高效地转运散装物料。

该码头自2015年投入运营,雇佣了约1700名员工,散装物料的吞吐能力达5000万吨/年。

解决方案 — 为何选择ifm?

该港口与ifm之间有长期合作关系,ifm在项目之初根据需求开发了定制化解决方案,方案的效果和可靠性很快就获得了用户认可。目前传动装置上安装了多个VSP001型振动传感器,并由一个VSE151诊断单元对采集的数据进行实时评估。此外,还使用TS2229型传感器与TP9237估算单元来检测关键部件的温度。

总而言之,设备上关键传动部件的状态得到了透明清晰的展示,用户可以更好地安排维护保养工作,尽可能地避免了设备意外停机。通过监测和诊断机器的状态,提高了设备的整体效率。为了能够更好地评估振动诊断数据,IIoT平台软件moneo|RTM目前正在进行测试。另外,还安装了带有电感式传感器和光学传感器的检测系统。预期未来,该港口由于设备故障而导致的计划外维修将大幅减少。

案例研究:散装物料转运中的高可用性