• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

GASER - 数字化助力阳极氧化行业

其他行业
钢铁和金属行业
应用报告

数字化表面处理

GASER和ifm如何共同优化阳极氧化工艺

GASER集团专门从事金属的表面处理。为满足汽车和航空等市场对可追溯性和过程监控日益增长的需求,该公司正在与自动化专家ifm合作实施数字化战略。

无论是螺钉、家具框架、制动盘还是飞机发动机部件:所有要求特别耐用或美观的金属部件都要进行电镀表面处理。常见的工艺包括阳极氧化、镀镍、镀锌、热处理和喷漆。这些表面处理的目的是最大限度地提高被处理零件的防腐蚀性能、耐用性和外观。

异构技术

“数字化是确保我们工艺流程的可追溯性和实时监控的基础,”GASER总经理Enrico Galliani解释道,“我们公司具有悠久的传统,而在过去15年里又实现了长足发展,这意味着我们的技术是非常多样化的。我们希望通过系统性的数字化,在整个集团内统一数字化水平的标准,从而能够为客户提供一致的质量证书信息。”

针对每个系统的个性化解决方案

GASER选择自动化专家ifm来实施这一数字化战略。“我们对双方的此次合作印象深刻。这有几个原因:首先,ifm的专家们针对我们特殊的行业现实情况进行调整,完全满足了我们的需求。这并不是理所当然的,因为我们所在的行业可以说是一个利基市场”,Galliani表示。“其次,ifm展示了高度的灵活性。他们提供的并非是面向所有要求的通用解决方案,而是针对每个系统和每个工厂需求,与我们共同开发了个性化解决方案,从而实现了我们想要的升级效果。”

从技能到基于数据的决策

但对于GASER公司来说,这不仅仅是为客户提供流程透明度的问题,正如创新经理Graziella Galati所说:“我们当然希望创建一个完善的数据库来反映集团的发展,提供公司的客观现状并作为决策的基础。但数字化流程也有助于我们员工的日常工作。我们员工的技能和经验对于GASER非常重要”。

一步步实现目标

尽管由于项目的复杂性,最初面临各种挑战,但Galati对结果持积极态度:“与ifm的合作让我们实现了内部发展,提高了我们的能力,从而加强和巩固了我们的整体地位。结果已经证明了这一点,表明我们走在正确的道路上”。

对于与ifm一同实现其他目标,GASER集团同样持积极态度:

我们希望共同确定符合我们能力、具有挑战性的现实目标。ifm将逐步向更复杂的项目敞开大门,例如使用预测方法和人工智能 (AI)。

Graziella Galati 创新经理

用于质量和可追溯性的传感器数据

这些项目主要涉及测量温度、pH值和电流的传感器,正如自动化和数字化经理Antonio Rendina所说:“这些参数对于了解表面处理是否成功至关重要。通过这种方式,我们可以监控工艺过程并识别任何异常情况,以保证质量。”

新旧传感器相结合

在通往数字化的过程中,GASER必须克服两个挑战:旧系统也必须适应数字化。“通过与ifm合作,我们成功地将采用IO-Link技术的智能传感器集成到过时的生产线中,”Rendina表示。尽管ifm的大部分传感器都采用了IO-Link技术,可以将数据无缝地直接传输到IT层级,而不会影响与PLC通信,但作为GASER系统数字化的一部分,旧的模拟传感器也必须纳入数字化数据采集中。Ifm使用转换器将模拟信号转换为数字信息,很好地解决了这一难题。

基于IT的过程优化

第二个挑战是如何让生产人员能够使用获取的数据。双方同意使用fm的工业物联网 (IIoT) 平台 moneo。 moneo是一款简单易用、功能强大的ifm软件,可以让客户轻松查看和优化工序。moneo还使客户能够密切关注填充液位、温度变化趋势和系统维护需求,从而避免因补充失败或系统故障而导致的意外停机,以及因工艺偏差而造成的质量损失。

控制更简单,响应更迅速

GASER使用该软件将相关过程数据整理成易于读取的仪表板,显示系统监视器上。

“得益于新软件的推出,对我来说检查液槽温度等工作变得容易多了,”GASER的工厂技术员Matteo Margiotta证实说。

我现在可以在仪表板上立即看到数值是否在目标范围内。如果存在质量问题风险,显示屏就会变色。因此一旦出现问题,我可以立即发现并迅速采取行动。而在过去,我们只是用温度计手动测量温度,需要大量经验才能将工业参数控制在理想范围内。

Matteo Margiotta 工厂技术员

从生产线到管理层

除了生产部门,管理层也能从透明度中获益。借助moneo,负责人可以集中监控所有系统和生产现场。通过将传感器数据集成到GASER Core ERP系统中,可将生产数据和公司数据结合起来用于战略分析。

“在制定所有这些方案时,ifm为我们提供了大力支持,”Antonio Rendina表示,“除了培训和技能开发外,我们几乎每天都会进行讨论,共同探索新方法并解决问题。因此在我看来,ifm声称的‘close to you’名副其实。”

通过与ifm的合作,我们成功将采用IO-Link技术的智能传感器集成到过时的生产线中。

Antonio Rendina 自动化和数字化经理

关于GASER

通过意大利的9家工厂和印度的1家工厂,GASER集团自1950年以来一直为客户提供各种表面处理工艺。为了确保适应未来发展,该集团决定将其所有工艺流程数字化。

通过与ifm的合作,我们成功将采用IO-Link技术的智能传感器集成到过时的生产线中。

Antonio Rendina 自动化和数字化经理

关于GASER

通过意大利的9家工厂和印度的1家工厂,GASER集团自1950年以来一直为客户提供各种表面处理工艺。为了确保适应未来发展,该集团决定将其所有工艺流程数字化。

结论

ifm通过全面灵活的解决方案支持GASER集团走上数字化之路。GASER自身已经从这一过程中获益:实现了工艺流程的优化、更高的质量保证以及高效的互联车间。

下载应用报告(PDF)
ifm帮助您取得了哪些成功?

您是否使用ifm硬件或软件实施过有趣的应用?我们的传感器是如何帮助您优化过程操作的?请告诉我们!我们非常乐意与广大用户分享您的专业知识,当然,这一过程是免费的。

汽车行业主题页

在汽车行业,自动化生产过程的各个工序都必须始终可靠地衔接。从用于监测的传感器、安全解决方案、用于持续监测工厂状态的系统到用于质量控制的视觉传感器,ifm可提供各种面向未来的解决方案,助您实现全面的过程自动化。

最新成功案例

我们各个行业鼓舞人心的应用报告、案例研究和视频报告展示了我们的客户如何利用ifm解决方案成功节省成本。同时,机器的效率和功能通常也能提升。