You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

端到端的垂直室内农业解决方案

食品行业
垂直农业
效率
可持续发展
监测和维护
应用报告

如何(部分地)养活80亿人口

Urban Crop Solutions和PLNT正通过室内农业来缩短供应链。

2022年11月15日是历史性的一天:全球人口在这天正式突破80亿大关。养活人类成为一项不断增长的挑战。同时,这也是创新公司日益面临的挑战。总部位于比利时Waregem的Urban Crop Solutions就是其中之一。

我们自认为是一家垂直室内农业的端到端解决方案供应商。Urban Crop Solutions创始人兼首席技术官Maarten Vandecruys表示。这意味着Urban Crop Solutions不仅提供用于优化作物生长的技术性软硬件,还通过自己的研究中心研究影响作物生长的各种参数,例如温度、光照条件、浇水和施肥。为了优化作物生长,必须确定并精准满足各方面要求。

用水量仅为传统技术的5%

如果实现这一点,室内农业将变得非常高效。作物仅需传统种植技术用水量的5%即可生长。此外,还更靠近最终客户来生产作物,进一步减轻对环境的影响。最后,室内农业无需使用杀虫剂,能够显著提高产品的营养价值和安全性。Vandecruys表示。

室内农业:可三维扩展

凭借ModuleX,Urban Crop Solutions提供了高效室内农业所需的技术性硬件。
ModuleX是我们垂直室内农业解决方案的最新研发成果。Vandecruys表示。

基本原理:在LED照明和浇水系统下,作物通过转盘系统在两层的运输架上移动。总共64个运输架为生长高度达26 cm的作物提供空间。根据需求不同,可以对该概念设计进行三维扩展。

每个单元都是独立的系统。Urban Crop Solutions创始人补充道,这样的优势是当发生虫害时,只需处理一个单元,而其余作物不受影响,从而显著减小作物的收成损失。

为安特卫普提供高品质的香草和沙拉

PLNT是一家成功实施了Urban Crop Solutions概念设计的公司。其团队与联合创始人Hans Snijder合作,通过安特卫普(Antwerp)港为本地客户提供新鲜的沙拉和香草。我们致力于生产和运输高质量和高可持续性的产品。Snijder解释道。

客户:拥有完全相同价值观的安特卫普家庭和餐馆。除了个人客户可以通过订阅服务购买不同类型的新鲜沙拉外,PLNT还面向餐馆生产满足个性化需求的产品。作物的类型及种植地点在与餐馆的主厨密切协商后确定。PLNT总共使用ModuleX为订阅用户生产约35种作物。

仅生产实际需求量的作物

除了质量外,数量对我们来说也很关键。当然,我们的零浪费理念也包括我们的产量。我们仅生产据我们所知能满足现有需求的作物量,而不是超出需求。PLNT目前有一台ModuleX投入使用。

我们决定选择Urban Crop Solutions解决方案是从方多面考虑的。Snijder解释道,首先,安特卫普的可用空间非常宝贵,因此Urban Crop Solutions解决方案的垂直可扩展性对我们来说是一大优势。其次,我们对该解决方案处理简便以及高质量水准非常满意。

从质量到每一个细节所带来的附加值

为了将ModuleX开发到确定的质量水平,Urban Crop Solutions也选择了具有高质量和高可靠性的个性化组件。对此,项目经理Pieter-Jan Devos确认道:

为了充分提高我们整体解决方案为客户带来的附加值,每个组件都由我们自己选择。传感器系统也不例外,因为它的质量会直接影响到作物的质量,进而影响到经营者的产量和室内农业的利润率。

使用传感器系统保障过程质量

为了保证垂直室内农业系统的高效、可靠运行,共使用传感器系统对5个关键点进行监测。其中,电感式接近开关用来确定ModuleX的门是打开还是关闭。

当门打开以收获作物或在种植架上栽新幼苗时,自动化程序不应该还在运行。Devos说道。种植架本身的位置由传感器系统监测。若种植架在运输系统中的位置不对,则作物和整个系统都可能受损,因此确定转盘功能完美运行非常重要。

我们很慎重地选择了ifm作为我们的传感器系统合作伙伴。他们的传感器在大量测试中证明了自己,并且至今未发生过一次故障。

Pieter-Jan Devos 项目经理

我们的客户

Urban Crop Solutions成立于2014年,当时联合创始人Maarten Vandecruys和Frederic Bulcaen发现了一块重要的市场空白:随着气候变化和城市化对全球现有食品供应链造成的压力与日俱增,市场上需要可持续的智能解决方案。在寻找解决方案的过程中,他们对农业领域的技术进步产生了浓厚的兴趣,并将室内农业作为下一次农业革命的方向。

来源:www.urbancropsolutions.com/about-us/

我们很慎重地选择了ifm作为我们的传感器系统合作伙伴。他们的传感器在大量测试中证明了自己,并且至今未发生过一次故障。

Pieter-Jan Devos 项目经理

我们的客户

Urban Crop Solutions成立于2014年,当时联合创始人Maarten Vandecruys和Frederic Bulcaen发现了一块重要的市场空白:随着气候变化和城市化对全球现有食品供应链造成的压力与日俱增,市场上需要可持续的智能解决方案。在寻找解决方案的过程中,他们对农业领域的技术进步产生了浓厚的兴趣,并将室内农业作为下一次农业革命的方向。

来源:www.urbancropsolutions.com/about-us/

作物质量的决定性因素:水量和水温

为了确保对作物的选择性浇水,使用流量计来测量水的流量。通过这种方式,我们也可确定泵是正常运行还是需要维护。Devos解释道。由于水温也会影响作物的生长和质量,因此使用温度传感器对水温进行持续监测。另外,还使用液位传感器测量水箱中的水位。

为了尽可能减小用水量,我们将水循环使用。但我们也需要确保始终有足够的水来防止作物干枯。

慎重决定选择ifm

我们很慎重地选择了ifm作为我们的传感器系统合作伙伴。他们的传感器在大量测试中证明了自己,并且至今未发生过一次故障。但即便我们需要更换客户系统中的传感器,我们也能够非常快地收到更换设备。在这一点上,不仅在比利时是这样,在全球也是如此。我们对ifm出色的产品质量以及这种卓越的服务感到非常满意。

垂直农业是农业领域的未来吗?

室内农业生产出来的产品质量是没问题的,这一点从PLNT产品受到的欢迎程度就能看出。该公司希望进一步扩展业务,并在其他城市也能提供本地生产的优质产品。Hans Snijder对当前的形势估计道:基本上室内农业还在起步阶段。

我们自认为是这一领域的先驱,并且也很享受这种角色。即便该技术不断改进,我仍认为它不会很快就取代传统农业。它的效率还没那么高。至少在我们的纬度,气候仍然很好,可以确保作物的良好生长,使用传统方法就能满足基本的需求。

Maarten Vandecruys对此持有相同的观点:一方面,室内农业将是缩短供应链的重要手段,可以实现本地化生产健康营养的食物,不受全球趋势影响。但同时,我们仍需要传统的农业方式来满足不断增长的食物需求。在这方面,室内农业可以发挥培育幼苗的作用,然后再在农田种植。为了确保在日益恶劣的气候条件下实现高产量,Urban Crop Solutions正在将专业知识投入到研发适合室外农业种植的更优良作物品种中。

结论

凭借出色的可靠性和质量,ifm传感器为高效经济的室内农业解决方案做出了贡献。
它们不仅在可持续的本地食物供应中展现出优势,未来还可在为传统室外农业培育幼苗中发挥重要作用,从而确保全球人口的营养。

立即下载应用报告(PDF)
ifm帮助您取得了哪些成功?

您是否使用ifm硬件或软件实施过有趣的应用?我们的传感器是如何帮助您优化过程操作的?请告诉我们!我们将非常乐意在下期《应用报告》中展示您的解决方案。将专业知识呈现给大众!当然,这一过程我们不会收取任何费用。

世界粮食日,呼吁建立可持续农产品体系

ifm可为数字化食品价值链的每个环节提供合适解决方案,并为全球数百万人的可持续农业提供支持。

最新成功案例

我们各个行业鼓舞人心的应用报告、案例研究和视频报告展示了我们的客户如何利用ifm解决方案成功节省成本。同时,机器的效率和功能通常也能提升。