• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Analysesensoren
  2. Leitfähigkeitssensor LDL
  3. Neuheiten
  4. Leitfähigkeitssensor aus PP

Leitfähigkeitssensor aus Polypropylen

Der LDL400 ist die aus Polypropylen gefertigte Variante des bewährten induktiven Leitfähigkeitssensors LDL2xx. Seine Materialbeschaffenheit macht ihn zur idealen Wahl für Applikationen in denen metallische Sensoren zu Korrosion neigen: Direkter Kontakt mit salzhaltiger Umgebungsluft sowie mit aggressiven, sauren oder basischen Medien stellen für den LDL400 kein Problem dar. Auch den hohen Anforderungen der Schifffahrtsindustrie wird der Sensor gerecht und ist nach DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval zertifiziert.

Der Leitfähigkeitssensor im Detail

Produktvorteile

Gehäuse aus Polypropylen widersteht aggressiven Umgebungen
Das Gehäuse aus Polypropylen macht den Sensor zur idealen Wahl für Applikationen, in denen metallische Sensoren zu Korrosion neigen. Direkter Kontakt mit salzhaltiger Umgebungsluft sowie mit aggressiven, sauren oder basischen Medien stellen kein Problem dar.

Umfassender Messbereich ermöglicht Einsatz in vielfältigen Applikationen
Der Sensor erfasst kontinuierlich die Leitfähigkeit eines Mediums im Bereich von 100 bis 2.000.000 µS/cm und gibt diese temperaturkompensiert als digitalen oder analogen Wert aus. Zudem kann auch die prozentuale Konzentration von NaCl in Reinstwasser azyklisch abgerufen werden.

Zertifiziert für die Schiffsindustrie
Der Sensor eignet sich dank seiner Materialbeschaffenheit optimal für den Einsatz in der Schiffsindustrie und ist nach DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval zertifiziert. So kann der Sensor z.B. optimal in der Wasseraufbereitung auf Schiffen eingesetzt werden.

Kompaktes Design ohne zusätzliche Auswerteeinheit
Das kompakte Design vereint Auswerteeinheit und Sensorelement in einem Gehäuse. Das schafft Platz im Schaltschrank und reduziert den Verkabelungsaufwand deutlich. Auch ein teures Datenkabel zwischen Messelement und Auswerteeinheit ist nicht erforderlich.

Applikationsmöglichkeiten

Wasseraufbereitung - Filtrierung und Entsalzung

Der Sensor erfasst kontinuierlich die Leitfähigkeit des Mediums im Bereich von 100 bis 2.000.000 µS/cm. Damit kann der LDL400 universell in nahezu jeder denkbaren Applikation der Wasseraufbereitung eingesetzt werden und als Indikator für die Wasserqualität herangezogen werden.
Auch den hohen Anforderungen der Schifffahrtsindustrie wird der Sensor gerecht und ist nach der DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval zertifiziert.

Fischzucht - Ökosystem im Gleichgewicht halten

In der Fischzucht müssen die sensiblen Ökosysteme genau gesteuert werden, um eine erfolgreiche und nachhaltige Zucht zu ermöglichen. Gerät das System aus dem Gleichgewicht, so hätte dies den Gesamtverlust des Zuchtbestandes sowie einen Stillstand der Zucht zur Folge.
Die Salzkonzentration des Wassers, als relevante Messgröße, kann mit dem LDL400 jederzeit zuverlässig über die Leitfähigkeit ermittelt werden.

Vertical Farming - Konzentration der Mineralstoffe prüfen

Für die optimale Aufzucht einer Pflanze muss nicht nur der Wasserbedarf bestimmt und eingehalten werden, auch die Konzentration von Mineralstoffen im Wasser muss geprüft werden.
Mit dem LDL400 kann diese im Wasser gemessen und auf Richtigkeit geprüft werden. So lässt sich eine optimale Versorgung der Pflanzen sicherstellen.

Systemanbindung

Mehrwert dank IO-Link

  • Transparente Prozesse
    Durch das kontinuierliche Auslesen der Leitfähigkeit und Temperatur haben Sie Ihren Prozess jederzeit im Blick. Auch die Salzkonzentration von NaCl in Reinstwasser kann azyklisch ausgegeben werden.
  • Komfortable Inbetriebnahme, auch aus der Ferne
    Über IO-Link lässt sich der Leitfähigkeitssensor schnell und einfach parametrieren. Auch aus der Ferne oder im laufenden Prozess können Einstellungen über IO-Link vorgenommen werden. Zudem wird kein zusätzlicher Messumformer benötigt.
  • Protokollierung und Simulation von Prozesswerten und Ereignissen
    Neben der Darstellung und Protokollierung der Prozesswerte, lassen sich über IO-Link auch verschiedene Ereignisse festhalten und simulieren. 
  • Backup & Restore
    Gerätetausch geplant? Dank Backup & Restore erfolgt eine automatische Sicherung und Wiederherstellung von Parametersätzen, die den Gerätetausch erleichtert -lediglich das Gerät muss getauscht werden.

Die Produkte