• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

电动汽车

Finger push e-mobility start button

近年来,汽车领域正在经历长期以来最大的转型。传统的内燃机正在与混合动力和电力驱动概念激烈竞争。领先的商业咨询公司最新预测指出,电动汽车将实现强劲增长。预计到2035年,电池驱动的车辆占比将达到约59%。

主题


电池

电动机

回收

氢气和燃料电池

充电技术

ifm现在和未来将长期关注电动汽车的5大领域。其中,锂离子电池生产和电动机制造是两大关注重点,同时我们也将持续跟踪与充电技术、电池回收和燃料电池制造相关的问题。

锂离子电池是电动汽车的核心元件。为了应对激烈的竞争压力并确保可持续的业务成功,电池生产商以及机器和系统工程公司需要尽可能优化其生产工艺。

 

ifm为此提供了广泛的解决方案

系统可用性
利用我们的振动分析系统并借助IO-Link进行精确的数字化数据传输,可以确保始终掌控您工厂的维护需求。您将可以制定长期维护计划,并尽可能降低意外停机风险。从传感器到基础设施再到支持IT的数据评估,我们可以一站式满足您的所有需求。
性能
3D摄像头、测距传感器或位置传感器等:我们可以为您提供全面的产品组合,将您的生产工序自动化和数字化,并推动工厂的高效转型。凭借简单的IO-Link通信技术,甚至在现有工厂中也可实现这一点。这样,您就能始终保持高水准的生产数据,并在理想情况下实现进一步提升。
质量
最终产品的质量取决于各个加工步骤的具体实施。我们的状态监测解决方案可帮助您保持对系统及其组件整体健康状态的关注,从而能尽早检测到不平衡、工具磨损等可能影响质量的因素并消除它们。

获取专家建议

我们将共同努力,助您实现项目的成功。

还有其他问题?快来联系我们吧。我们一路伴您前行。为了满足您的需求,我们的ifm系统销售团队将自始至终为您提供支持,包括从战略咨询到开发单独的软件和硬件解决方案以及相关的实施和其他服务。