• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. moneo:IIoT平台
  2. 应用案例

应用案例

作为自动化技术领域的全球市场领导者,我们紧跟客户的需求。

作为面向未来的数字化工具,moneo可长期保证工业革命的成功。现在,您也可以使用面向未来的数字化技术。

我们的解决方案应用非常广泛。目前,我们已经编写了一些应用案例。

您有其他的想法或需求吗?
我们非常乐意为您提供我们的专业知识和建议。

CIP

利用moneo RTM和雷达传感器对CIP系统的储罐进行连续液位测量

对于CIP系统监测而言,使用雷达进行非接触式液位测量拥有众多优势。例如,可以避免与介质(酸、碱)和加热盘管接触,从而使测量不受介质的温度和密度影响。这些优势有助于完善CIP清洗过程的质量保证。

使用moneo SmartLimitWatcher监测CIP装置中的泵

在本应用案例中,为了及时检测并指示任何异常情况,需要对CIP装置的核心组件——供给泵进行监测。moneo|RTM在示例中被用于数据记录和可视化。通过使用DataScienceToolbox的SmartLimitWatcher功能,可以计算出相关的模型,从而在示教阶段后对泵进行监测并报告任何偏差情况。

使用moneo|RTM监测CIP装置的体积流量

食品饮料行业中的清洗过程控制 当处理用于消费的生物物质(例如牛奶)时,满足严格的卫生条件至关重要。获得理想清洗效果的一大决定性因素是流量(及其相应的机械影响)。

CIP装置中的电导率监测

确保过程装置清洗的流程步骤。电导率过去尤其适用于食品行业,可检测不同介质的电导率和浓度,并区分清洗剂、冲洗水和食品等。这意味着无需对传感器进行调整,即可持续追踪产品,并减少产品和冲洗水的浪费。精确、快速、可靠的过程测量有助于提升装置的可用性并优化清洗循环

控制柜监测

使用moneo RTM进行控制柜监测

电气组件的状态监测。在控制柜中,电气和电子组件能够防尘放水,并防止可能导致其损坏或故障的电磁和机械影响。组件产生的余热以及现场相关的温度波动可能会造成过热,并因凝露而造成湿度增大。为了能够快速恢复理想状态,需对控制柜进行监测。

过滤器监测

通过液压试验台的压差监测高压油过滤器

使用moneo RTM对油过滤器进行实时维护。过滤器监测对于生产工厂的顺利运行不可或缺。除了空气过滤器和水过滤器外,油过滤器的状态监测尤其重要。若未检测到脏污,将导致继发损失并可能造成高昂的后续成本。moneo RTM可对过滤器进行监测,是实施基于状态的维护的基础

使用moneo RTM监测冷却回路中的水过滤器

使用moneo RTM对带热交换器的系统进行基于状态的过滤器维护。ifm prover gmbh冷却回路中的微型过滤器可确保其带热交换器的系统顺利运行。该过滤器可滤除冷却水中的杂质,从而保护相连机器中的热交换器。必须定期维修和更换重要的滤芯。通过实施永久的监测可以优化该过程,并保证系统的连续运行。

使用moneo RTM监测生产过程中的空气过滤器

过滤器状态的可视化和分析。ifm prover gmbh的中央通风系统需要监测,这包括用于送风和排风的过滤器以及地下室和一楼的工作站排风系统的过滤器。简单来说,过滤器是系统中的一种阻力装置。介质中的异物将堵塞过滤器的网孔。

消耗量监测

消耗量监测

使用moneo RTM显示和分析冷却回路中的消耗量

液位监测

灌封厂的液位监测和补料控制

利用moneo RTM,监测灌封厂中装有树脂和固化剂的桶的液位。当液位达到特定阈值时,仓库会自动发出补料命令。通过遵循该程序,可以维持生产产品的质量,并降低计划外停机的风险。

利用moneo RTM和雷达传感器对CIP系统的储罐进行连续液位测量

对于CIP系统监测而言,使用雷达进行非接触式液位测量拥有众多优势。例如,可以避免与介质(酸、碱)和加热盘管接触,从而使测量不受介质的温度和密度影响。这些优势有助于完善CIP清洗过程的质量保证。

校准装置的液位监测

冷水和热水储罐的液位监测。为了确保高测量精度,热水和冷水都要流经传感器。测得的数值用于校准。

部件计数

使用moneo RTM对磨损部件进行基于数量的维护

使用LOGO!迷你控制器对压花操作进行计数。在工作站的压力传感器装配期间,压力传感器的部件使用自动压花机进行压花。压花戳记尤其容易磨损。其磨损的水平主要取决于处理的工件数量。

使用moneo RTM对最终测试站的磨损部件进行优化维护

ifm prover gmbh转为采用基于状态的维护策略。产品质量是ifm的重要成功因素。为了进行质量控制,压力传感器会在ifm prover的各个工作站中进行最终检验。所使用的生产设备有多种类型。在某些情况下,生产设备与被测压力传感器之间的电气触点通过M12连接器完成。连接传感器导致的不断摩擦会使该连接器的插座发生磨损。因此,必须定期更换生产设备。

肘节式压力机的工作循环计数

通过基于数量的过程监测来保证质量

生产的合格/不合格部件的计数

PT在线系统的合格/不合格部件计数

振动监测

废水处理行业中新生污泥和排水泵的连续状态监测

废水

Kressbronn废水处理厂借助moneo来监测众多泵。他们对这些泵的振动值和温度进行连续记录并及时报告可能的气蚀问题。实施这些措施有效降低了废水处理厂计划外停机的风险,并确保了整个市政废水处理系统的整体稳定性和可靠性。

ifm prover gmbh中央抽气系统中风扇的振动监测

在生产大厅的抽气系统中,风扇性能起着决定性作用。激光打标产生的焊接烟气和粉尘必须正确排除。若不进行持续的风扇监测,则会存在设备突然故障的风险。若未正确排除激光打标产生的粉尘,可能导致质量问题。同时还要特别注意焊接烟气,因为它们会严重危害健康。最后,若机器由于余热不能散发彻底而停止运行,则会存在整个生产区域发生总体故障的风险。

电机健康

送丝电机电流监测系统提升机器人焊接性能

ifm的moneo实时监测系统可通过监测为焊枪送丝所消耗的电流,来提升机器人焊接性能。无论是过载还是欠载峰值都可以检测到,从而使运营商能够调整送丝,实现不间断生产。

电流消耗

根据电流消耗检测压缩机的工作状态

根据工作状态检测压缩机的运行时间。压缩机的正常运行对于生产过程至关重要。其可用性对于许多生产相关系统和过程都有巨大影响。

基于电流消耗的风扇状态监测

通过检测排气系统风扇的相电流质量实现按需组织维护部门。

离心机

使用moneo RTM对用于清洁水回收的卧螺离心机进行状态监测。

水处理主要在卧螺离心机中进行。因此,为了确保在柔性印刷电路板生产过程中化学品的处理符合废水处理法规,需要对卧螺离心机进行监测。若卧螺离心机存在故障,则整个柔性印刷电路板生产过程都必须停止,因为使用卧螺离心机对生产过程下游的化学品进行处理对于整个过程而言同样重要。

能源

Steinhauser酒厂发酵罐冷却回路的监测

在葡萄酒和烈酒生产过程中,发酵过程必不可少。在该过程中,必须随时监测温度,以确保产品良好的口感和品质。例如,如果要减缓或停止发酵过程,就要将产品在储罐中冷却。即使是发酵时间的微小偏差也可能导致明显的风味损失。

滚子链监测

演示装置中的滚子链监测

滚子链监测

目前,ifm没有使用链条状态监测传感器的实际应用。为了展示链条状态监测传感器与moneo RTM交互时的全部功能,我们安装了具有链传动功能的适当演示装置,并将其连接至实时的moneo系统。

废水

废水处理行业中新生污泥和排水泵的连续状态监测

废水

Kressbronn废水处理厂借助moneo来监测众多泵。他们对这些泵的振动值和温度进行连续记录并及时报告可能的气蚀问题。实施这些措施有效降低了废水处理厂计划外停机的风险,并确保了整个市政废水处理系统的整体稳定性和可靠性。