• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

带设备状态检测接口的信号灯

KPI用于提高透明度

在全球制造业中,机械设备是生产的核心。对工厂经营者而言,测量整体设备效率(OEE)、机器可用性和生产效率等绩效统计数据至关重要。

"哪台设备在正常生产,运行了多长时间?"或者"上一次意外停机持续了多久?", 诸如此类的问题无处不在。对新安装的设备和系统而言,要监控设备状态一般都不复杂,使用ifm的现代化IO-Link主站加上IoT接口就能很好收集此类信息。

可是,对没有这种接口的现有设备而言,这是一项具有挑战性的任务。这些设备的状态同样需要监控,而要改造现有设备加装额外功能往往非常困难。这是由于:一方面,对设备进行大量改动可能会导致CE符合性声明失效;另一方面,后续改动往往成本高昂,有时甚至无法实现,因为所使用的控制器已经过时,而且软件几乎无法进行调整。

现有生产设备的完美解决方案

这正是ifm创新型信号灯的用武之地,它为后续设备数据采集提供了一种智能解决方案。几乎每台设备都有一个信号灯,使用不同的颜色来显示设备状态,用户只需用ifm新型信号灯替换设备上的“旧”信号灯即可。该新型信号灯可由多达6个数字信号进行控制,并像往常一样显示设备状态。

集成接口将分段状态转换为IO-Link通信信号。信号灯与 IO-Link主站并联连接,通过主站将设备状态传输到 moneo RTM 等分析工具。Moneo可显示机器状态并使用操作面板计算关键过程指标。

这种改造解决方案可以轻松评估和分析关键的过程数据,即使是旧设备也不例外,从而最大限度地提高透明度。

信号灯

5段信号灯显示机器的状态。每段都可指示单独的状态信息。与测试和结果相对应类似,单个信号灯显示单个应用的状态。