You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. moneo:IIoT平台
  2. 应用案例

消耗量监测:开展可持续且节能的制造过程

使用moneo RTM显示和分析冷却回路中的消耗量

在生产过程中,水可以用于激光器的冷却等。当由于过晚检测到供水不足导致冷却性能下降时,将提高能源成本,且在最坏情况下会导致过热,从而使设备发生故障。

这可通过测量消耗量并计算冷却回路的热输出来解决。

最初情况:不测量消耗量

截至目前,客户仍未对消耗量进行零星的记录。他们只对总消耗量进行了记录,无法对单个设备进行精确评估,因此不能规划特定的效率提升措施或维护工作。

项目目标:提升过程可靠性

通过使用更多的过程传感器,可以对单独的分区进行详细的能耗监测,从而将每个产品的能耗纳入制造成本中。温度监测系统还应能检测是否超出或未达到理想温度,从而快速检测冷却性能下降或泄漏问题。另外,所使用的工业气体的消耗量也可以数字化方式进行记录。所有信息共同构成“绿色生产”的基础,并满足DIN EN 16247-1的能源审计要求。

实施:使用moneo RTM进行消耗量监测

在ifm prover gmbh,moneo RTM安装在服务器上。
IO-Link主站通过内部VLAN连接至服务器。
振动传感器通过IO-Link连接至主站。

目前取得的成就:使用moneo RTM对所有相关的能耗进行透明、详细地记录

利用moneo RTM,客户可以时刻关注所有单独的消耗量,并且可利用计算值功能,推算出总消耗量。这使得客户可以辨别每个设备与理想条件的偏差,从而相应采取特定的维护或优化措施。因此,投资moneo也相当于为更高效的能源利用上进行投资,最终实现可持续地缩减成本。

结果:moneo RTM的诸多特点和服务为能源和资源监测带来了附加值

  • 计算值:借助数据建模,可以将传感器数值转换为过程相关信息
  • 操作面板功能:对过程中所有传感器的全面和单独显示
  • 通过采集传感器数值获得关于单独介质消耗量的详细信息
  • 集成式警报管理:快速响应过程参数的变化
  • 监测加热和冷却回路

系统设置

  1. IO-Link主站
  2. 流体监测系统

操作面板

该操作面板可方便用户概览工厂的相关过程值。

  1. 回流管路中介质的温度
  2. 进给管路中介质的温度
  3. 最近一次重置后的体积流量(流量表)
  4. 系统当前体积流量(升/分)
  5. 计算的热能值

分析

利用分析功能,可以观察和评估消耗量的历史记录。

任务和工单:使用moneo RTM启用/停用限值

传感器的限值在moneo RTM中定义。当超出或未达到限值时,触发警报。除了其他数值外,以下数值也会被考虑在内:

  • SM6000的溢流(泄漏/软管破裂/盖子破裂)
  • SM6000进给管路温度过高(冷却系统故障)
  • TA2405回流管路温度过高(设备温度过高)

计算值:计算值

冷却回路中起决定性作用的过程值是热能,根据该过程值可以确定当前的系统性能。计算过程中会用到多个过程值(流量,进给管路和回流管路的温度)。

  1. 流量(Lmin)
  2. 常数60(1h = 60min)
  3. 计算公式L/h = V
  4. 水的热容量0.00116 kWh/(lK) = ρ*Cp
  5. 进给管路的温度
  6. 回流管路的温度
  7. 温差= ΔT
  8. 热输出(kW)= Q