- moneo:IIoT平台
- 应用案例
使用moneo RTM对肘节式压力机的工作循环进行计数
通过基于数量的过程监测来保证质量
某个进行压力传感器最终检验的工作站使用了不同类型的生产设备。为了进行测试,生产设备与压力传感器之间使用M12连接器进行电气连接。
由于该过程会反复进行,因此可能导致生产设备上的插座发生磨损。过去,针对插座进行的是基于时间的维护。现在,计划转为进行基于数量的维护,以便更高效地利用资源。
最初情况:
以前并不对提升和关闭循环进行记录、存档或可视化,同时也并不使用阈值监测或警报和信息系统,这导致维护过程缺乏透明度。磨损部件每月定期更换。而生产设备故障导致作业意外中断则进一步推高了成本。此外,由于缺乏历史数据,无法创建规划情景。
项目目标:
过渡到对磨损部件进行按需维护。为此,使用位置传感器对提升和关闭操作进行检测。当达到指定的限值时,生成相应的信息(警报)。
实施:
在ifm prover gmbh,moneo RTM安装在服务器上。IO-Link主站通过内部VLAN连接至服务器。
ifm提供广泛的自动化组件。针对该应用,选用了DX2055多功能IO-Link显示器,因为其满足应用的所有要求。
案例1 - 绝缘测试:位置传感器用于检测提升循环。
案例2 - 泄漏测试:位置传感器用于检测保护盖的关闭循环。
两种传感器都连接至DX2055多功能IO-Link显示器。后者通过IO-Link主站将计数器值传输至moneo RTM。利用2个过程值,可以得出相应工作站的循环数量方面的结论。完成维护后,通过钥匙开关重置DX2055多功能IO-Link显示器的计数器。
结果:
现在,维护过程变得透明化。资源的利用得到优化,且成本得以降低。
结果:
维护计划顺利完成过渡。1.4年后就能获得投资回报。
系统结构

- 电感式接近开关(IFC246)
- 可选的重置选项(例如钥匙开关)
- 多功能IO-Link显示器(DX2055)
- IO-Link主站(AL1350)
操作面板
在moneo操作面板上可以了解过程概况。该操作面板可方便用户概览工厂的相关过程值。

- 当前计数(绝缘测试)
- 警告和警报值的交通灯显示器(绝缘测试)
- 警告和警报值的交通灯显示器(泄漏测试)
- 当前计数(泄漏测试)
任务和工单:管理限值
针对每个过程值定义单独的阈值。这样,系统可以及时通知维护需求(可以通过操作面板和/或电子邮件查看预定义的警示消息)。

针对特定应用:
- 警告阈值(黄色):近期需要更换过滤器。通过电子邮件通知维护需求。
- 警报阈值(红色):需要立即更换过滤器。通过电子邮件通知维护和生产部门。
管理工单处理规则
通过集成的向导来基于警告和警报规则定义电子邮件警示

- 定义阈值(5)和数据源(6)
- 定义使用哪种规则
- 定义警告或警报的急迫性
- 定义电子邮件的接收人
- 定义相关的阈值
- 定义相应的数据源

moneo内生成的电子邮件已经包含工单信息:
- 受影响的数据源
- 超出或未达到的数值
- 工单优先级
- 时间戳