- moneo:IIoT平台
- 应用案例
moneo RTM如何优化校准装置的液位监测
冷水和热水储罐的液位监测
流量传感器的校准在ifm prover gmbh的校准装置中进行。
为了确保高测量精度,热水和冷水都要流经传感器。测得的数值用于校准。
最初情况:目视检查水位
以前,ifm prover gmbh每天通过员工目视检查来确定水箱中的水位,而没有当前水量显示功能或任何带警报的限值监测功能。因此,当水量不足时,校准过程会一直停滞,导致停机以及成本上升。由于缺乏数据记录,没有任何关于重新注水的明确信息。这不仅导致无法确定维护需求,而且还不能及时制定维护计划。
项目目标:实施高效的重新注水
为了避免未来出现意外停机,需要实施由软件支持的永久液位监测。该应用应能通过警告和警报信号及时告知员工水位或维护需求。
实施:使用moneo RTM进行液位监测
由于已有相关的IT架构,因此moneo安装在ifm prover gmbh的中央服务器上来激活moneo RTM模块。用于监测水箱的液位传感器与通过VLAN连接至服务器的IO-Link主站相连。
目前取得的成就:使用moneo RTM进行液位监测的优势
使用moneo RTM进行液位监测实现了更加可靠且无中断的校准。得益于有关限值的自动通知功能,客户可以始终留意到用水需求,从而降低校准的成本。自动化液位监测的另一个成果是通过持续保障理想的过程条件确保稳定的高产品质量。
结果:moneo RTM的诸多特点和服务为液位监测带来了附加值
- 计算值:借助数据建模,可以将传感器数值转换为过程相关信息
- 操作面板功能:对过程中所有传感器的全面和单独显示
- 通过采集传感器数值获得详细的液位信息
- 集成式警报管理:快速响应过程参数的变化
- 分析:可根据需要,通过对历史数据进行定向评估来提高液位
- 识别超出或未达到的限值
系统设置
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_abgleichanlage_moneo_01.png?v=-31963710)
- IO-Link主站
- 连续液位传感器(导波雷达)
操作面板
Moneo操作面板可提供清晰的概览
操作面板可方便用户概览校准装置的相关过程值。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_02_dashboard.png?v=-903711090)
- 当前储罐液位(单位为mm)
- 当前储罐液位(单位为升)
- 缺水量(单位为升)
- 用于液位警告和警报的交通灯显示器
分析
利用分析功能,用户可以详细分析储罐的液位。液位值会永久记录下来,并且甚至在数天、数周或数月后仍可检查。这可以用来总结关于泄漏问题的结论等。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_03.png?v=-903803590)
任务和工单:管理限值
2个液位传感器的警报上限和下限值根据维护经验来确定。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_04.png?v=-903836906)
计算值
以下是根据液位额外计算出的数值。
当前储罐液位(单位为升)
由于储罐的占地面积已知为0.24 m²,可以利用公式“占地面积*液位”轻松计算出注水量。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_05.png?v=-903846346)
- 当前储罐液位(单位为mm)
- 储罐的占地面积
- 将占地面积和液位相乘
- 得出单位为升的体积
缺水量(单位为升)
由于储罐的最大容积已知为72升,且已经计算值当前注水量,因此通过公式“最大容积 – 注水量”可以轻松确定缺水量。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_06.png?v=-903930204)
- 当前储罐液位(单位为mm)
- 储罐的占地面积
- 减去占地面积和液位的乘积
- 得出单位为升的体积