泵站监测改造
案例研究
io-key可轻松且经济地防止系统故障导致的洪涝问题
及时了解泵站 故障问题 |
连接简单 | 避免由洪涝导致 的高昂成本 |
结果
- 防止因泵站故障导致的局部洪涝问题
- 通过io-key轻松连接
- moneo集成用于液位和泵监测的传感器
- 避免高昂的清洁成本
挑战
在自然坡度不足以废水流动的区域,该公司安装使用较小的泵站。这些泵站也可在强降水期间防洪。通常每50户家庭所在的住宅区域有1到2个泵站。
它们结构相对简单,包含电动泵以及机械式或超声波式液位传感器。过去,泵站不含任何监测解决方案。若液位传感器不工作,则泵不会启动,且泵站可能发生溢流。仅在发生局部洪涝问题时,才会发现泵站故障。但这会对经济有影响:调动一辆带有清洁泵的作业车将需要花费数千欧元。同时,这类洪涝事故也有损公司的声誉。
解决方案 - 为什么选择ifm?
以前,远程监测非常困难,因为将400多个泵站联网过于复杂。如今,利用ifm的io-key可以解决该挑战:io-key可以轻松快速地将传感器数据直接传输至云端。
该紧凑设备只需要电源和足够的移动网络覆盖即可。在通信方面,该模块使用窄带物联网或2G网络,此外也可使用LTE CAT M1移动网络连接。
由于只发送少量的数据,这种窄带网络就已完全足够。泵站的io-key通过IO-Link输入模块与液位传感器的模拟量信号以及泵状态信号相连。
安装基于即插即用原理:将传感器连接至io-key后,数值将立即在云端可用,并可通过控制面板查看。系统还可优化连接至IIoT平台moneo。若泵站的组件发生故障,该监测解决方案将立即触发警报,从而使维护人员能够及时干预,避免发生任何洪涝问题。仅在安装后的前几个月,它们就成功防止了两次因泵站故障导致的洪涝问题。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/case-studies/wasser--abwasserindustrie/cs-monitoring-hebewerke-systemaufbau.jpg?v=-362098656)
用于泵站监测的系统结构