Eefde船闸——预测性维护
很多跨国企业都以世界级维护为目标。
它们通过在所有企业部门中制定高标准,以实现对所有流程进行改进。荷兰的航道基础设施就是其中的示例。
在荷兰,基础设施的维护和管理亟需创新。在Fieldlab项目“CAMINO”中,为了通过传感器和数据分析实现航道基础设施100%可预测的维护,多方人员正在共同开发应用程序。
为此,荷兰国家水利局(Rijkwaterstaat)与项目合作伙伴Mobilis TBI在位于Eefde的船闸综合设施启动了一个试点项目,以测试和应用新技术或创新技术,从而更深入地了解船闸的自身状况,包括其封闭环境。项目目标是实现基础设施工程100%可预测的维护。故障检修和预防性维护等传统解决方案已经无法满足需求。
挑战在于及时维护
必须及时维护以防止出现问题,但是又不能过早,因为需要降低成本。这就需要一种智能方案:智能维护,为此需要使用传感器系统、数据预测模型、大数据和物联网(IoT)等最新技术。ifm作为实时维护解决方案的提供者,是项目合作伙伴之一。
所有参与者都将贡献出他们在水系统及其设施的维护、监测和管理,测量和分析技术,以及数据架构和存储领域的专业技术和经验。
Eefde项目的目标是开发一种“智能船闸”,该船闸可以自动指示实际状态,通过算法进行分析,并自动提出对设施进行改进或者所需维护的建议。
目前,基于该项目积极发展的事实上,是来自不同学科的不同合作伙伴(例如政府、商业企业以及大学等科研机构)的共同合作。因此,每个参与者都有投资用于开发他们自己的解决方案。
ifm在这个项目中起着重要作用,因为他们提供了许多可供本项目使用的传感器知识、传感器在其它行业中的应用以及大量的经验。我对此感到非常满意。 ”
避免故障
位于Eefde的船闸建于1933年。它是从Ijssel进入Twente运河的入口,在该地区发挥着重要作用。许多公司都依靠这条运河进行运输。
船闸的意外中断会导致很多问题。船闸建于1933年。Rijkswaterstaat(负责基础设施的政府机构)希望能够更好地控制该重要设施的维护。
持续状态监测
为了确保船闸开关的平稳运行并避免意外停机,安装了基于状态维护的解决方案。为此,项目合作伙伴ifm在船闸闸门的电机和齿轮上安装了振动诊断装置。即将损坏的轴承会导致振动特性发生变化。传感器可以检测这种变化并在达到阈值时发出信号。因此,可以在缺陷导致突然停机之前计划并完成部件的更换。
荷兰Mobilis TBI资产经理Ruud Schoenmakers解释说:
“100%可预测,这正是我们想要的。这意味着预防性维护或故障检修已经成为了过去。我们测量所有数据,从而以最佳方式计划和实施所需的维护工作。当我们测量数据、收集数据、并从中获取信息以便在正确的时间点进行维护时,我们称之为预测性维护。
正确的时间点取决于一系列可预测和可测量的固定因素,例如目标、组件和系统的性能,故障特征,退化行为,还包括天气条件、水位、人员可用性以及船闸运行小时数等因素。基于这些可测量的客观因素,我们可以选择最佳的维护时间点,以避免令人不快的意外情况。”
以前一直是进行定期维护。但这不仅价格昂贵,而且无法完全将意外停机的风险降到最低。此外,即使是磨损余量尚未完全用尽的部件,如有疑问也会被更换。这又再次造成了不必要的高成本。通过预测性维护,可以最大限度地降低成本和提高运行可靠性。
无需干预现有设施
对于运营商来说,保持古老的船闸综合设施不受影响是非常重要的。因此,ifm安装不会以任何方式干预船闸或者影响运行的解决方案。可以说,振动诊断是作为自主系统“无缝衔接在”船闸中。
除了振动之外,还通过传感器测量设备的温度和湿度,并将其包含在状态评估中。测量值和警报通过无线电网关被传输到控制站,数据在这里进行评估和分析。此外,ifm DS2505可监测船闸闸门左右两侧链式葫芦上的传感器。
结论
振动监测只是World Class Maintenance(世界级维护)中的一个小模块。然而,基于所获取的数据,它有助于更好地了解流程,从而优化流程并将这些数据用于未来的其它项目,以便让水利设施变得100%可预测并避免故障。