You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

Holland Water——借助流量计量进行水处理控制

水和废水
水处理
效率
可持续发展
应用报告

通过自动化水处理实现完美水质

对于公寓楼、医院或酒店等建筑物来说,安全用水的重要性不言而喻。包括军团菌在内的各种细菌都可能导致疾病爆发后危及生命。其中,军团菌通过吸入受污染的小水滴或水雾进入呼吸系统。

获专利的军团菌控制系统

总部位于荷兰Driebergen-Rijsenburg的Holland Water开发出了一种能够有效防范军团菌感染风险的系统——HW Bifipro。这是一种基于铜银电离技术的专利水处理系统,包括一个易于安装的水处理面板和一个控制单元(HW Tech控制器)。该系统直接布置在建筑物的进水点之后,向水中精确释放极少剂量的离子,然后这些离子将扩散并对整个供水系统进行处理。铜银离子可分解和溶解水管中经常出现的生物膜,并防止军团菌滋生和聚集。凭借分布于整个供水设施中的离子残留效应,HW Bifipro提供了出色的抵抗有害病原体的功效。

除了确保水中无生物膜和军团菌外,HW Bifipro系统还有诸多其他重要优势,包括降低热水水温。Holland Water致力于保护人与环境的安全。此外,HW Bifipro系统还通过了全面认证,符合国际法规。Holland Water与具备相关资质的专业合作伙伴合作进行国际分销。

自20年前公司成立以来,ifm一直是我们的合作伙伴。

Mark de Vaal Holland Water酒店和休闲部门销售主管

关于Holland Water

Holland Water 专业研发和生产各种创新系统来保障供水设施的可持续性和安全性。

自20年前公司成立以来,ifm一直是我们的合作伙伴。

Mark de Vaal Holland Water酒店和休闲部门销售主管

关于Holland Water

Holland Water 专业研发和生产各种创新系统来保障供水设施的可持续性和安全性。

Van der Valk酒店

基本上,不长期冲洗的水管都是军团菌的理想滋生地。因此,很明显酒店经营者尤其希望主动而敏感地抵御这种健康风险。当有房间连续数天不使用时,其热水管中就会出现生物膜,从而滋生军团菌和其他病原体。为了防止它们在再次使用淋浴时通过水蒸气进入肺部,需要采取特殊的预防措施。

阿姆斯特丹机场坐拥比荷卢三国最大的酒店——Van der Valk Hotel Schiphol,该酒店拥有750间客房。近年来,该酒店进行了翻新和扩建,而供水设施也在同期进行了现代化改造。对此,酒店经理Bill van der Valk解释道:
“我们的酒店已有30年的历史。我们在某些老旧客房的管道中检测到军团菌水平升高,但此前所采取的措施无法将其大幅降低。后来我们了解到Holland Water的解决方案,我们与该公司取得联系并开始合作。利用他们的系统,我们迅速且可持续地解决了军团菌问题。”

Holland Water为比荷卢三国最大的酒店Van der Valk Hotel Schiphol成功解决了军团菌问题。

Spaarne Gasthuis

另一个场景。Spaarne Gasthuis医院位于离阿姆斯特丹不远的Hoofdorp。这里需要重点处理冷却塔和饮用水系统中的军团菌问题。

Cor Wegmann是技术部负责人,与15名同事一同负责医院建筑和设施的维护。他解释道:“我们医院的病人特别脆弱,需要特殊的照顾。我们有一个大型冷却系统,其中还包括一个冷却塔。对冷却塔进行可靠的水处理至关重要,因为这里的水蒸气可能会进入到环境中。我们需要防止军团菌的繁殖。Holland Water的Bifipro系统正是我们一直在寻找的解决方案,因为我们想要以一种可持续且环保的方式来遏制军团菌的形成。该系统使我们无需再使用生物基质来控制军团菌,并避免了相关的繁重后勤工作。有了这个新系统,我们可以减少化学水处理。”

该医院甚至因Cor Wegmann团队在环保方面的这些优化而获得了环保部门的奖励。

ifm在该领域的成功

这只是已经开始使用Holland Water军团菌防护系统的1200多座建筑中的2座。然而,每个安装的系统都包含ifm电磁感应式流量传感器。该传感器可提供对于该过程而言具有决定性意义的测量值。

Holland Water酒店和休闲部门销售主管Mark de Vaal在解释该传感器的特殊重要性时说道:“我们需要关于系统中流量的精确信息。例如,晚上用水量很少,而早上大家都在洗澡,所以用水量很多。因此,我们需要确切知道当前流量是多少,以便精确添加铜银离子剂量。除了当前流量外,ifm传感器还可提供峰值和总流量信息,这使我们能够在系统控制器中按日、按月和按年进行分析。”

结论

杜绝任何军团菌可能:凭借HW Bifipro系统,Holland Water成功实现了这一目标。该系统利用ifm流量传感器来提供重要的测量值。Mark de Vaal对此总结道:

“自20年前公司成立以来,ifm一直是我们的合作伙伴。我们与ifm一起经历了HW Bifipro系统的整个开发过程。每当我们有问题时,都可以向ifm求助。多年来,我们一直对双方的合作感到非常满意。”

立即下载应用报告
ifm帮助您取得了哪些成功?

您是否使用ifm硬件或软件实施过有趣的应用?我们的传感器是如何帮助您优化过程操作的?请告诉我们!我们非常乐意展示您的解决方案,并与广大用户分享您的专业知识,当然,这一过程是免费的。

水和废水处理

水资源短缺:负责任的用水解决方案

随着全球人口不断增长,对水这种重要资源的需求和消耗也在日益增加。因此,对已使用的水进行处理以使其质量达到重复使用的标准变得越来越重要。

最新成功案例

我们各个行业鼓舞人心的应用报告、案例研究和视频报告展示了我们的客户如何利用ifm解决方案成功节省成本。同时,机器的效率和功能通常也能提升。