You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

Kögelhof——使用传感器监测沼气发电厂中的超声分解

其他行业
能源生产
应用报告

高效利用天然能源

Kögelhof小农场位于拉芬斯堡区,是一个家庭农场,自2004年起专注于生产能够转化为能源的沼气。农场主Hermann Müller在180公顷的耕地上自行种植所需的原料。其生产的能源足以为农场自身以及另外1400个家庭供电。余热则用于为当地学校建筑供暖。

为邻里供应可持续能源和暖气

Hermann Müller将沼气发电厂的功能与奶牛胃的工作方式进行了比较。显然,对于后者他十分熟悉,毕竟在 Kögelhof这里曾经养过奶牛。“发酵罐中的搅拌器就像奶牛的肌肉一样移动有机物。这些有机物在温暖、密闭的环境中被微生物分解,并产生沼气。”在Kögelhof工厂,共有5台发动机由沼气驱动并借助耦合发电机发电,每年发电量达450万千瓦时。这些电能被送入电网,可满足约1400个家庭的用电需求。

产生的余热也被有针对性地利用:当地电力公司向学校中心敷设了一条长1.4公里的区域供暖管道。现在,学校建筑和游泳池都以生物可持续的方式供暖,每年可节省8万升燃料油。未来,邻近的新开发区同样将使用沼气供暖。由于Kögelhof农场的能源生产是由需求驱动的,因此冬天的发电量要大于夏天的发电量。“这不可避免地造成了生物质产量的增加。然而,到目前为止,尚不能充分开发生物质的所有能源潜力。” Hermann Müller说道,“在高产量下,生物质的最终产品,也就是所谓的发酵基质,总是有一定的残余能量。为此,我们寻求能够真正可持续并几乎利用到所有生物质能的解决方案。” Hermann Müller从Weber Entec公司找到了合适的解决方案。

这些传感器非常精确且可靠。IO-Link尤其让我们显著改进了我们的控制器。通过IO-Link,我们实现了多项优势,例如降低了布线复杂性,可以直接读取诸如峰值压力的各种参数等。

Hermann Müller Kögelhof沼气发电厂

我们的客户

2004年,Müller一家在自家农场创建了名为 Kögelhof的沼气发电厂,此后他们继续从事奶牛养殖4年,并于2008年完全转为生产沼气。

这些传感器非常精确且可靠。IO-Link尤其让我们显著改进了我们的控制器。通过IO-Link,我们实现了多项优势,例如降低了布线复杂性,可以直接读取诸如峰值压力的各种参数等。

Hermann Müller Kögelhof沼气发电厂

我们的客户

2004年,Müller一家在自家农场创建了名为 Kögelhof的沼气发电厂,此后他们继续从事奶牛养殖4年,并于2008年完全转为生产沼气。

超声分解

Weber Entec 专门从事面向环境技术领域超声波相关应用的设备制造业务,尤其是用于对生物物质进行超声分解的设备。超声分解可增加发酵基质的表面积,从而加快有机物的分解(即所谓的消化)并提高能源产量。

在超声分解中,发电机产生的电气振动被转换器转化为机械振动(声波换能器)。然后,这些振动通过所谓的超声波发生器发射到周围介质中。在超声波发生器中,振动根据换能器的膨胀或收缩,交替产生超声波频率的过压和欠压。在负压阶段,在超声流体中会形成微小的蒸汽气泡,这些气泡在随后的正压阶段内爆(即所谓的空化)。内爆将释放高压力和高温度,进一步扩大生物质的分解。

泵的压力监测

Weber Entec依赖ifm的传感器和 IO-Link主站 来监测该工厂的分解过程。例如,在主发酵罐的泵上,发酵基质被泵送至超声系统并再次返回。传感器可通过测量吸入侧和排放侧的压力来监测泵。它们还可保护超声波的产生并在管路压力损失过大时控制流量。

凭借坚固耐用的陶瓷电容式压力测量元件, PM1604 齐平式压力传感器非常适合该应用。其测量元件可耐受介质中的颗粒物,而齐平式过程连接件则能防止测量元件上积垢。

IO-Link带来的附加值

传感器通过 IO-Link与控制器相连。具体而言,这意味着传感器通过IO-Link与IO-Link主站通信。可以将多个传感器与IO-Link主站相连,并通过现场总线(在本案例中为Profinet)将多个信号组合发送至控制器,从而显著降低布线复杂性。通过这种端到端的数字化通信路径,不仅能无损耗地发送测量值,还能使用IO-Link读取传感器的最大值和最小值等,从而提供有关可能的临界短期压力尖峰的信息。传感器的状态可随时通过诊断数据进行检查。所有这些位于测量值之上的数据都有助于避免系统发生意外故障。PM1604 的参数也可通过IO-Link设置。例如,其测量范围可以在限值内灵活调整,并针对应用进行优化。Weber Entec GmbH & Co. KG董事总经理Christian Eichhorst总结道:“这些传感器非常精确且可靠。IO-Link尤其让我们显著改进了我们的控制器。通过IO-Link,我们实现了多项优势,例如降低了布线复杂性,可以直接读取诸如峰值压力的各种参数等。”

结论

高效利用资源——这条准则同时适用于生物质的能源利用和传感器技术的使用。其中,后者利用IO-Link可以输出测量值以及其他数据,从而实现极高的过程监测透明度,并确保沼气发电厂的高效无故障运行。

立即下载应用报告
ifm帮助您取得了哪些成功?

您是否使用ifm硬件或软件实施过有趣的应用?我们的传感器是如何帮助您优化过程操作的?请告诉我们!我们非常乐意展示您的解决方案,并与广大用户分享您的专业知识,当然,这一过程是免费的。