You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

Meckatzer——使用IO-Link进行改造

食品行业
饮料 啤酒
工业4.0
联网
工業通信
IO-Link AS-Interface 控制柜
应用报告

Meckatzer啤酒厂的现代化设备

该啤酒厂采用其自有的独特设备来生产用于其Radler饮料的柠檬水。水、柠檬香精、柠檬酸、葡萄糖浆和碳酸将在这里以预定义比例混合。最初,计量过程使用隔膜泵和Simatic S5控制器进行。

然而,使用隔膜泵进行计量非常容易出错,且控制系统已然过时。因此,该啤酒厂决定对工厂进行现代化改造。凭借集成的ifmIO-Link 主站 和传感器以及调速计量泵,目前该啤酒厂的面貌已经焕然一新。

由于近几年ifm产品都配备了IO-Link技术,并且该技术非常强大,因此显然我们也可将其用于完整的项目。

Tobias Rossmann Meckatzer啤酒厂项目经理

关于Meckatzer

Meckatzer 是一家位于施瓦本 (Swabia) 西部的家族经营啤酒厂,早在1853年便已成立并一直运营至今。许多远近的啤酒鉴赏家都喜欢 Meckatzer的特色啤酒。在现代化改造方面,该公司依赖ifm的IO-Link组件。

由于近几年ifm产品都配备了IO-Link技术,并且该技术非常强大,因此显然我们也可将其用于完整的项目。

Tobias Rossmann Meckatzer啤酒厂项目经理

关于Meckatzer

Meckatzer 是一家位于施瓦本 (Swabia) 西部的家族经营啤酒厂,早在1853年便已成立并一直运营至今。许多远近的啤酒鉴赏家都喜欢 Meckatzer的特色啤酒。在现代化改造方面,该公司依赖ifm的IO-Link组件。

位于德国Meckatz的Meckatzer啤酒厂项目经理兼PLC程序员Tobias Rossmann接受了ifm采访。

Rossmann先生,您是如何知道IO-Link的?

Tobias Rossmann: Tobias Rossmann: Meckatzer啤酒厂与ifm已经密切合作多年,并曾多次参与过现场测试。由于近几年ifm产品都配备了IO-Link技术,并且该技术非常强大,因此显然我们也可将其用于完整的项目。鉴于目前我们工厂的规模仍然可控,因此这对我们来说是个很好的切入点。

你们使用哪些组件和系统?

Tobias Rossmann: Tobias Rossmann: 我们所有传感器都通过3个AL1103 Profinet IO-Link主站连接到Siemens SIMATIC S7-1500。此外,我们还使用了带有Profinet控制器的Bürkert阀岛。遗憾的是,最初在项目启动期间我并不知道IO-Link阀岛,否则在这方面我也会使用IO-Link技术。现在我知道Festo等公司也提供IO-Link阀岛。

你如何进行设置呢?

Tobias Rossmann: 我从ifm网站下载Siemens S7 TIA手册。 我想说,这真的很棒!只要对编程有基本的了解,就能很快掌握这些手册和IODD说明。我在办公室工作站就把柠檬水生产设备设置好了。

"LR Device" 程序对于S7中的集成而言非常实用,尤其是在澄清基本问题方面,例如哪个传感器连接到哪个位置的哪个端口、显示的过程值是否与PLC模块一致等。

与传统系统相比,控制柜如何设置?

Tobias Rossmann: Tobias Rossmann: 控制柜的设计可以说是万无一失的。与采用传统终端 的控制柜设置相比,其错误率为零。我们使用预接线的M12电缆进行系统接线,速度要快得多。我们选择的控制柜相当大,因此仍然能提供足够的空间。IO-Link系统 的另一大特点是IO-Link主站的模块化设计。若未来需要混合更多的配方,例如天然浑浊的柠檬水,控制柜将仍有相应的空间来安装额外的变频器。

你们选择哪些传感器和适配器?

Tobias Rossmann: Tobias Rossmann: 我们在内部进行管道连接和焊接。对于小管道来说,Aseptoflex-Vario T型接头(DN15订货号为E33252 ,DN25订货号为 E33250 )非常实用。我们的机械工还对 SM系列流量传感器的安装适配器(订货号E40230等)进行了修改,使其与整个工厂设计完美融合。

在储罐上,我们决定为 LMT100 点液位传感器使用 Aseptoflex-Vario焊接适配器和G 1/2密封锥面。

您认为IO-Link系统的应用前景如何?

Tobias Rossmann: Tobias Rossmann: 我们工厂目前已经有两个IT网络正在运行。未来,我们还准备在工厂再集成一个AL1103 Profinet IO-Link主站,例如用于化学品分配系统的ifm现场测试设备。我们肯定会继续寻求这种改进,尤其是在啤酒厂的能源数据采集方面,包括压缩空气消耗量和所有用水的计量。我们希望逐渐过渡为使用采用IO-Link连接的ifm流量传感器。

Rossmann先生,非常感谢您接受这次采访。

下载应用报告 (pdf)

流量传感器通过IO-Link将多个测量值发送到控制系统。

ifm帮助您取得了哪些成功?

您是否使用ifm硬件或软件实施过有趣的应用?我们的传感器是如何帮助您优化过程操作的?请告诉我们!我们非常乐意展示您的解决方案,并与广大用户分享您的专业知识,当然,这一过程是免费的。