• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

使用ifm传感器技术进行阀门控制

其他行业
化学和加工工业
玻璃及建材業
案例视频

由于原材料通常储存在料仓中,因此可以使用阀门传感器(MVQ)来检查阀体是处于打开或者关闭状态,从而及早检测到最初的磨损迹象。通过这种方法,Sto还可以了解到阀门是否发生磨损或堵塞,以防产生故障批次,节省生产时间和成本。Ifm传感器技术的另一大优势是带有 IO-Link通讯能力 ,其使得Sto可以直接通过中央系统访问传感器,方便操作和维护。

关于Sto

Sto 是一家涂料和石膏制造商,同时也是世界领先的保温隔热复合系统供应商,目前使用传感器技术由ifm提供。

关于Sto

Sto 是一家涂料和石膏制造商,同时也是世界领先的保温隔热复合系统供应商,目前使用传感器技术由ifm提供。

ifm的IO-Link系统

使用ifm的IO-Link系统进行点对点通信

IO-Link由领先的传感器、执行器和控制器制造商开发,是一种不受现场总线限制的标准化自动化接口。它无需复杂的寻址,即可为用户实现点对点连接。以前仅限于简单的开关量信号或模拟量数值的二进制开关现已开发成为智能传感器。

最新成功案例

我们各个行业鼓舞人心的应用报告、案例研究和视频报告展示了我们的客户如何利用ifm解决方案成功节省成本。同时,机器的效率和功能通常也能提升。