用于O3M摄像头系统的应用套件
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/o3m-smart-sensor/applikationen/packages_stage.jpg?v=574662927)
3D碰撞警告系统套件 | IO模块套件 |
---|---|
• 适合检测路径中的障碍物的可靠驾驶员辅助系统 • 及早检测到反光物,例如穿安全背心的人员 • 及早向驾驶员警告潜在危险情形 • 非常适合对现有机器进行改造 |
• 为摄像头系统扩展二进制和模拟量输入输出 • 无需总线系统即可轻松改造至移动机械 • 使用ifm Vision Assistant轻松完成参数设置 • 包含CAN连接电缆和所有必要的适配器电缆 |
跳转到产品 |
适用于移动机械的3D碰撞警告系统
易于改造
3D碰撞警告系统基于ifm已有的3D传感器打造。它可精确检测障碍物,并以2D图像的形式显示在监视器上。这可确保驾驶员随时知晓警报的触发以及待监测的区域。凭借强大的算法,几乎没有误判。系统可使用操作显示器轻松设置,而无需PC。
即时可用的应用套件
套件包括可在数分钟之内设置功能完善的移动机械(例如叉车、轮式装载机、挖掘机、正面吊运机或运输车辆)碰撞警告系统所需的所有组件。
特点和优势
避免事故
驾驶员对机器周围某些区域的可视性非常差,可能导致发生危险情况。时间压力以及机械操作员的疲劳则会进一步提高事故风险。ifm驾驶员辅助系统可为驾驶员的日常工作提供支持,是非常合适的补救方案。
主动障碍物检测
ifm开发的主动障碍物检测功能可监测车辆周围的6个危险区域,并及时向驾驶员警告可能发生的碰撞事故。为此,使用ifm久经考验的光飞行时间3D系统并借助其精密算法来尽可能降低误警报。警告通过随附的7"显示器以视觉和听觉以及图标形式提供。
检测反光服
凭借特殊的反光材料分类方法(例如反光背心或反光服等),可以优先向驾驶员警告人员相关的碰撞风险。这可提高人员的安全性。
面向移动机械的改造套件
特点:驾驶员辅助系统配有即时可用的应用套件。它包含所有必要的组件,包括电缆和安装附件。这意味着其可轻松改造至所有使用24 V板载系统电压的移动机械*。
易于设置
在系统机械安装以及即插即用的接线工作完成后,可利用随附的彩色显示器在数分钟内完成设置。整个设置过程非常直观,仅涉及少量参数。随后系统即做好运行准备。
扩展功能
对于特殊要求,可在设置期间使用专家设置。预先编程的输入和输出可用于系统的额外信号灯、蜂鸣器、待机运行或就绪状态。
坚固耐用,适用于户外应用
3D传感器适合用于室内外区域应用。凭借高防护等级、高抗冲击性和抗振动性以及宽工作温度范围,可满足移动机械的所有要求。
* 如果您的板载系统电压不同,请联系我们的服务中心。
适用于移动应用的O3M摄像头系统的I/O模块
轻松扩展额外的输入输出
O3M 3D摄像头系统默认配有CAN接口,可集成至通常装有CAN总线的移动机械。对于没有CAN总线的移动机械,全新的I/O模块可通过随附的连接电缆直接连接至3D系统。该模块可为系统扩展额外的二进制和模拟量输入输出,从而无需总线系统即可连接至控制器。
直观的参数设置和编程
I/O模块经过预先编程,可随时投入使用。无论是简单的参数设置还是复杂的逻辑编程,该模块都相应支持,从而可轻松使用Vision Assistant软件中的简易图形化功能块示意图适配至特定的应用。
特点和优势
3D摄像头系统的输入和输出
O3M系统默认配有1个CAN接口和1个以太网接口,而I/O模块可为该系统扩展额外的二进制和模拟量输入输出。该模块总共可以提供2路模拟量输入(0...32000 mV)、10路二进制输入、1路PWM输出和11路二进制输出,且所有这些输入输出都经过预先编程。利用CAN总线可以连接该I/O模块与3D系统。该模块还随附用于输入输出的预装配跳线和连接电缆。
参数设置和逻辑创建
3D系统的参数设置和逻辑创建通过ifm Vision Assistant软件完成。I/O模块不需要任何编程。逻辑在软件中以功能块示意图的方式展示。它可包含简单的“与/或”功能,但也可涉及带记忆功能的算术运算。
易于改造
该I/O模块非常适合在没有CAN总线的现有移动机械或工厂中对3D系统进行改造。只需将模块的输入输出连接至现有系统,即可对声音或光学信号发生器和执行器等进行控制。在工业厂房中,使用I/O模块的二进制输出连接现有PLC。这可显著简化3D摄像头系统的集成。