You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
Service hotline +39 039 6899982
  1. Panoramica sensore di livello
  2. Novità: sensore di livello radar
  3. Sensore di livello radar

Sensore di livello radar: monitoraggio preciso in ambienti industriali

Monitoraggio del livello, senza interferenze

Il sensore di livello radar LW2120 misura i livelli dei liquidi e dei fluidi viscosi fino a 10 metri con precisione e senza zone morte. La frequenza di 80 GHz utilizzata garantisce risultati di misura stabili e precisi, ad esempio anche in presenza di vapore o condensa nel serbatoio.

Grazie al prolungamento dell'antenna disponibile come accessorio, il sensore può essere utilizzato anche al di fuori dei serbatoi metallici chiusi, ad esempio su vasche aperte. Il sistema radar consente misurazioni attraverso le pareti non metalliche, così che il sensore può rilevare dall'esterno anche i livelli nei serbatoi in plastica.

Quali sono i vantaggi del sensore di livello radar?

Ottima performance
La tecnologia a 80GHz consente una misurazione del livello mirata e precisa, anche in condizioni ambientali difficili con condensa, vento, vapore, luce solare e variazioni di temperatura.
Principio di misura senza contatto
Il principio di misura senza contatto previene i malfunzionamenti causati dall'adesione dei fluidi o dai danni provocati dagli agitatori.Anche le condizioni di processo, come densità, viscosità, temperatura, pressione e valore del pH, non influiscono sulla misurazione.
Elementi interni ignorati grazie ad un algoritmo intelligente
Un algoritmo intelligente consente di ignorare componenti interni in modo da rendere possibile una misurazione del livello affidabile e senza interferenze, con minime operazioni di parametrizzazione.
Semplice messa in servizio con tempo e costi ridotti
La tecnica di collegamento M12 standard consente di ridurre gli errori durante la messa in servizio. Anche l’impostazione dei parametri è rapida e semplice poiché è necessario configurare un solo valore.
Utilizzo flessibile
Grazie al prolungamento dell'antenna, disponibile come accessorio, il sensore può essere utilizzato all'esterno dei serbatoi di plastica chiusi, ma anche in serbatoi aperti.

Applicazioni

Use Case nel trattamento delle acque

Misurazione radar, senza contatto, sul serbatoio

Da oltre 30 anni, EnviroFALK GmbH sviluppa, realizza e distribuisce impianti per la produzione di acqua pura e ultrapura, utilizzati in quasi tutti i settori industriali in tutto il mondo.EnviroFALK GmbH utilizza il sensore di livello radar LW2120 per il monitoraggio senza contatto del livello nei serbatoi.

Il sensore può rilevare livelli fino a 10 m di altezza senza zone morte, con una risoluzione precisa al millimetro. La frequenza di 80 GHz utilizzata garantisce risultati di misura stabili e precisi anche nelle condizioni di installazione più difficili. Grazie al prolungamento dell'antenna disponibile come accessorio, il sensore può essere utilizzato al di fuori dei serbatoi metallici chiusi, ma anche su vasche aperte o serbatoi in plastica.

In pochi minuti, il sensore viene installato senza errori grazie al connettore M12 standard e può essere comodamente parametrizzato e letto da remoto tramite IO-Link. Un algoritmo intelligente nel dispositivo rende anche la parametrizzazione tramite IO-Link un gioco da ragazzi: è sufficiente impostare una volta l'altezza di riferimento e, tramite IO-Link, il sensore fornisce immediatamente il valore del livello preciso al millimetro.

In alcune applicazioni utilizziamo anche il sensore radar al posto di una misurazione di livello idrostatica. Questo viene richiesto anche dal cliente finale nella gamma ultra-pura. Perché qui, ogni connessione a vite e ogni punto di misurazione rappresenta una fonte di pericolo di contaminazione. In questo caso, la misurazione del livello tramite sensore radar è vantaggiosa perché il sensore è montato all'esterno del coperchio del serbatoio e non entra in contatto con il fluido.

Maximilian Meurer Tecnico MSR presso EnviroFALK GmbH

Collegamento del sistema

Valore aggiunto con IO-Link

  • Manutenzione da remoto
    Manutenzione e parametrizzazione da remoto attraverso noti sistemi di bus di campo tramite IO-Link
    - Non è necessaria alcuna sovrastruttura
    - Ottimizzazione dei costi e maggiore sicurezza
  • Plug & Work
    Il sensore radar può essere parametrizzato in modo rapido e semplice tramite IO-Link. È necessario impostare un solo parametro.
  • Trasmissione dei dati senza perdite
    IO-Link permette una trasmissione dei dati senza perdite poiché, grazie alla comunicazione digitale, sono escluse le perdite di conversione; le interferenze esterne, ad es. i campi magnetici, non hanno alcun effetto sulla qualità del segnale.

FAQ

Come funziona la tecnologia radar di misurazione del livello?

Panoramica della tecnologia

Il sensore di livello radar funziona secondo il metodo FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave). Impulsi elettromagnetici nella gamma da 77 a 81 GHz, emessi continuamente, vengono riflessi dalla superficie e rilevati dal ricevitore nel sensore. Poiché il trasmettitore cambia costantemente la frequenza del segnale trasmesso, c'è una differenza di frequenza tra il segnale trasmesso e quello riflesso, che può essere utilizzata per calcolare la distanza dalla superficie del fluido. La tecnologia è ideale per rilevare i livelli in modo rapido, affidabile e con elevata precisione.

Sensore radar certificato per applicazioni igieniche

Stai cercando un sensore di livello radar da utilizzare in applicazioni igieniche? Il sensore LW2720 è la scelta giusta.

Se il sensore LW2720 viene installato in serbatoi con un'altezza fino a 10 metri, la sua misurazione del livello continua ad essere precisa senza che agitatori e spray-ball o le caratteristiche mutevoli del fluido siano causa di interferenza.