• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

지속가능한 행동이 모토입니다.

미래의 세상은 어떤 모습일까요? ifm의 일원으로서 우리는 제품개발, 혁신적인 기술 및 새로운 작업방식에 관한 질문뿐만 아니라 이러한 질문 또한 스스로 자문합니다. 환경 문제는 또한 우리의 일상적인 결정과 행동에 있어 주도적인 역할을 합니다.

"우리 모두가 미래에 대한 사회적, 경제적 그리고
환경보호적인 측면에 책임이 있기 때문입니다.“

오늘날 우리가 하고 있는 일의 결과를 명확하게 의식하고 적시에 문제에 대한 해결책이나 충격을 최소화하기 위해 새로운 접근 방식을 찾는 경우에만 이 책임을 수행할 수 있습니다. 우리에게 이것은 또한 단기적인 성공에 안주하지 않고 책임있고 신뢰할 수 있는 장기적 목표를 따르는 것을 의미합니다. 그 일환으로 네 번째 지속가능성 보고서 (보고 연도 2022)를 추천하고자 합니다. 여기에는 전략적 접근방식과 조치 외에도 포괄적인 지속가능성 프로그램 또한 포함되어 있습니다.

 

2030년까지
당사 운영사업의
기후 중립
2020년부터
100% 친환경 전력
출장 및 여행 분야에서
장기적으로 CO2 절감
당사 공급업체의 100 %
가 ifm 공급업체 행동 규범에 서명

지속가능한 행동은 모든 면에서의 모토입니다. 이 내용은 이미 기업철학에 설명되어 있으며, 1990년에 처음 기록되었습니다:

ifm은 환경을 고려한 결정과 행동방식을 요구하고 장려합니다.

ifm 기업 철학

그룹사는 50년 이상 이 지침을 따르고 있습니다. 생물다양성 보호, 에너지 및 세계 기후변화로 부터 발생하는 이동성 그리고 유럽 그린 딜 (European Green Deal)의 선구적인 조치 등의 부각에 대한 주제에 대한 관심이 높아짐에 따라 우리의 생각을 확신하게 되었습니다.

한 가지 사실이 우리에게는 분명합니다:

효율적이고 사회적으로 균형잡힌 생태학적으로 양립할 수 있는 개발이 필요하며, 이를 통하여 사회적 상호작용, 경제적 힘, 환경적 보호가 우리에게 모순되지 않습니다.

ifm 기업 철학

동시에 우리가 더 많은 기여를 해야 한다는 것을 알고 있습니다. 그때에만 우리는 글로벌 사회 및 환경보호에 대한 도전 과제를 마스터할 수 있습니다. 지금까지 우리는 하나의 통합방식으로 지속 가능하게 운영되는 회사로 인식하였습니다. 이제 우리는 지속 가능성 활동을 적극적으로 발전시키고 향후 몇 년간 우리에게 필수적인 문제를 추구하고자 합니다. 여기에서 ifm 그룹에게 이것이 무엇을 의미하는지 자세히 보실 수 있습니다.

지속가능성의 3가지 핵심

지속가능성으로 운영되는 기업인 ifm은 경제적, 환경보호, 사회적 측면을 조화시키고 조직에 보다 확고하게 정착시키는 것을 목표로 합니다.

기업 지속가능성의 기본원칙은 모든 기업의 결정과 행동에 있어 지속 가능성의 세 가지 핵심 요소인 경제, 환경 (생태학적) 그리고 사회적 이슈의 균형을 기반으로 하는 행동원칙을 설명합니다. 이와 관련하여 환경보호, 사회적 원칙 준수 및 경제적 안정성과 같은 주제는 근본적으로 새로운 것은 아니지만 최근 몇 년 동안 중요성이 크게 높아졌습니다.

ifm은 경제적 최상의 원칙에 따라 행동하며 이러한 배경에 대한 균형과 세가지 분야의 공약을 추구합니다.

"미래를 위하여 우리는 또한
안전함 가운데 성공적으로 성장이라는 우리의 지침 원칙을 따릅니다."