• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 可持续发展
  2. 可持续产品

可持续产品

ifm传感器助力可持续发展

在我们的产品中,我们特别强调环保和节能设计,以将负面影响降至最低。因此,整个供应链都考虑到了环境和社会两个方面。ifm产品的高品质和耐用性有助于增进资源消耗可持续性意识。除了在可持续性相关方面不断改进外,我们还通过销售解决方案来促进客户的可持续性活动。通过使用ifm产品进行高效的流程设计就是一个典型的例子。该设计将注重资源的优化利用,例如减少能源消耗或浪费。

促进可持续发展活动的产品示例:

压缩空气是能源成本的主要来源

几乎所有工业领域都要利用压缩空气。然而,经常会发生未发现压缩空气泄漏、压降及压力波动等问题。

ifm SD系列压缩空气流量计可监测和确定压缩空气消耗量。例如,可以在不增加人员成本的情况下可持续地减少能源需求。因此,长远来看,使用压缩空气流量计不但可节省成本并优化运作,而且对资源的可持续利用亦有重要贡献。

关键技术:物联网 (IoT)

对不同地点的不同机器部件、系统或工艺步骤进行持续监测是每家公司日常活动的一部分。

借助ifm开发的软件moneo状态监测工具(RTM)以及IO-Key(云连接),可以随时读取安装的传感器并实时传输数据。通过检索相关信息,不仅可以远程监测工厂,还可将数据用于后续处理和分析,从而更有效地设计节能规划和流程。moneo的框架以及RTM和IO-Key的潜在功能对可持续性有着重大贡献。例如,可以通过这些技术进行及时维护,在早期阶段检测到严重损坏,从而有助于优化使用寿命。此外,远程监测还减少了不必要的差旅。从长远来看,这不仅有益于环境(降低CO2排放),也可以减少人工以及总成本。