• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

带IoT连接的现场级IO-Link主站

在OT与IT层级之间实现安全交换

即使在现代化的工业4.0世界,防止系统基础设施受到外部干扰也是重中之重。
支持IoT的IO-Link主站模块可用作自动化网络中的分布式网关,并将数据从相连的传感器转发到现场总线。与IT层级的连接通过单独的IoT以太网插座来完成。数据则通过建立的TCP/IP JSON接口来发送。这可实现在IT层级和ERP系统处理相关过程数据,同时保持安装设施的安全性。

使用moneo configure SA进行方便的参数设置

直观的moneo configure SA软件可自动检测整个IO-Link基础设施,并将其按照预定义的树形结构进行清晰的布置。主站和传感器与其参数一同显示,并在软件中进行集中管理。

满足严苛应用要求的稳固型现场总线模块

凭借特殊外壳材料和高防护等级,这些模块可以用于冷却液应用,或直接用于食品行业的潮湿区域。ecolink技术可保证连接电缆的M12接口具备可靠且长期的防护性能。

利用相应的附件,可以提供额外的辅助电源用于连接IO-Link执行器。电缆最长可达20米。