• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

用于全球数据交换的移动IoT网关

人机接口

移动IoT网关是移动机械与云端之间的对话接口。通过以太网接口(未来也可通过CAN接口),该网关可经由移动网络或WLAN将车辆的所有相关数据传输至云端。
该网关本身还可传输加速度、倾角以及位置数据等信息。

高效的维护与操作计划

该移动IoT网关可使用免费的ifm移动IoT套件进行配置。然后,数据和信息可以在基于IT的中央机器管理系统中进行显示和处理。在IoT手持终端(同样包含在IoT套件)中,可以随时通过可自由配置的控制面板关注设备的当前健康状态。

这意味着可以快速且有针对性地响应维护要求,从而将停机时间降至最低。此外,还可以通过移动网络导入针对特定应用的设备配置或软件更新。通过卫星定位功能,可以随时精准确定设备位置。该网关也可以通过WLAN或蓝牙访问,从而简化本地维护。