You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

用于IO-Link的移动数据内存:小尺寸,大容量

  • 128 kB容量可为相关数据和历史记录提供足够的内存
  • 本地提供过程相关的信息
  • 数字标签:轻松将可互换组件的信息登记到PLC上

借助IO-Link提升性能

  • COM3接口可确保快速的数据传输

在工厂网络进行本地信息交换

外部IO-Link内存DSU是一种适合进行本地数据传输的移动型全能设备。该小型设备与IO-Link主站相连,可将保存的数据传输给所有相连的接收器。例如,当用作可互换工具的数字标签时,PLC能可靠且独立识别它,并提取关于运行时间的信息,且当需要维护时警示操作人员,以防损坏工具或工件。在运行过程中,数据会不断写入历史记录内存。由于采用了COM3接口,其数据传输速率可达230.4 kbit/s。总共128 kB容量可为所有相关数据提供足够的空间。

通过moneo|configure进行配置和读取数据

DSU100是一种128 kB FRAM数据载体,在工业环境中用作存储介质。其参数设置和数据交换通过集成的IO-Link接口进行,并可在系统未运行时通过moneo|configure软件等来执行。

技术描述

DSU100是一种128 kB FRAM数据载体,在工业环境中用作存储介质。其参数设置和数据交换通过集成的IO-Link接口进行,并可在系统未运行时通过moneo|configure软件等来执行。

设备特定的信息

设备配置所需的IODD、过程数据结构的详情信息、参数地址以及关于所需IO-Link硬件和软件的必要信息都可在我们的网站www.ifm.cn中找到。

设备的工作模式

该设备支持各种工作模式,例如读取设备特定的全球唯一UID,在一个IO-Link循环中读写多达28字节数据,以及读写更大量的数据(长度通常仅由PLC限定)等。在运行期间对内存的自动访问可通过各种命令来定义,这些命令用于管理和控制读写权限。