用于RGBW LED灯带的控制模块

创造任何想象得到的颜色
ifm的RGBW LED灯带控制模块为照明提供了无限可能性,可实现对任何颜色的精确设置,这在照亮公司标志时尤其有效。
LED 灯带的亮度还可以根据需要进行调整,以减少用作状态指示器时的眩光。
通过IO-Link或开关信号进行控制
由于集成了IO-Link,现在可以定义三种不同的显示预设,包括颜色、亮度和闪烁模式,这些预设可以通过IO-Link或控制模块上的数字输入进行激活。
使用IO-Link可以单独设置每个输出的值,这样可以实现亮度值和颜色之间的平滑过渡。