IO-Link减少碳足迹
先进技术助力每年300万袋玉米的生产
透明度 | 工艺自动化 & 优化 | 提高设备可用性 |
成果
- 实现工厂生产流程的自动化
- 提升了工厂透明度
- 提高了效率和可持续性
- 避免设备意外停机
挑战
在历史发展过程中,该公司的现场生产设施形成了一个由不同机器和人工流程交织而成的不透明网络。过去,仅这些人工流程就占所有操作的60%,有时会导致成本高昂的故障。同时,流程细节无法追踪,并且故障检测和维修的次数很高。该公司发现,现有的现场基础设施是最大的症结所在:所有现场连接都是点对点的,并与分散的控制点相连,过程数据则通过硬接线传输到传统的PLC。因此早在2017年,该公司就着手寻找一种不仅能实现流程透明,还能满足人员高度安全要求的解决方案。
通过与ifm合作,该公司选择了AS-Interface Safety at Work布线系统、IO-Link和各种ifm传感器。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/case-studies/landwirtschaft/cs-agriculture-io-link-7by3.jpg?v=1760915769)
空气湿度传感器LDH292
解决方案 - 为何选择ifm?
有了AS-Interface Safety at Work,用户只需一个动作即可实现多个目标。相比以前使用的系统,该解决方案更加灵活,并显著降低了布线的复杂性。故障诊断通过接口得以改进,从而提高了操作的安全性。安装后,玉米加工厂的许多流程逐步实现了自动化和数字化。这样,该公司在设施利用方面既提高了效率,又增加了透明度。
在农业技术领域使用AS-i总线尤为合适,因为该领域的生产流程中仍在使用许多开关信号。在该项目实施过程中,工厂所有烘干区域中的AS-i总线最终都转换为IO-Link。如今,ifm的 LDH292 传感器可以测量湿度和温度, SL5101 监控器可以检测空气流量,压差和料位信息也随手可得。因此,IO-Link技术让该公司非常满意。
最后,无线射频识别(RFID)技术已集成到门禁控制和身份识别系统中,RFID读/写头 DTI600 现被用于执行卡车的出入控制。该项目的成功促使双方计划在未来继续合作。灌溉控制和监测解决方案已经实施。今后,电机和风扇上的振动传感器将与 VSE150 震动分析模块和 IIoT平台moneo交互配合来监控设备状态。O3D302 摄像系统也已完成,用于检测玉米筒仓的填料水平。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/case-studies/landwirtschaft/cs-agriculture-io-link-loesung-4by3.jpg?v=1760917453)