• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

GARDENA – 装配过程中的质量控制

工业和装配自动化
装配和搬运系统
监测和维护
机器性能 产品质量
应用报告

在制造中,在进行下一个加工步骤之前,通常需要对精密组件进行检查。GARDENA 是著名的园艺工具制造商,依赖 ifm 强大的视觉传感器。

GARDENA 是德国灌溉产品、机械切割工具和古典园艺工具的领先品牌。Gardena 位于乌尔姆附近 Niederstotzingen 的工厂生产手动剪刀、高枝剪和草剪。生产经理 Jens Starke:“我们制造的垂直范围非常广,首先是加工供应的不锈钢卷材,包括刀片的冲压和激光切割,然后是硬化,还有最重要的是磨削,这是我们工厂的核心能力,它对剪切质量具有决定性作用。而后,刀片进行涂层和装配。”

盒子里面无数的半边剪刀柄

乌尔姆附近 Niederstotzingen 的 Gardena 工厂生产万用剪刀 "SchnippSchnapp"。

多年来,我们一直与 ifm 密切合作,携手开发了出色的解决方案。

Sven Cermak GARDENA 工具调整工

关于 GARDENA

GARDENA GmbH 是德国灌溉产品、机械切割工具和古典园艺工具的领先品牌。这家瑞典 Husqvarna 集团的子公司总部位于德国乌尔姆,在全球成功制造和分销其产品。

多年来,我们一直与 ifm 密切合作,携手开发了出色的解决方案。

Sven Cermak GARDENA 工具调整工

关于 GARDENA

GARDENA GmbH 是德国灌溉产品、机械切割工具和古典园艺工具的领先品牌。这家瑞典 Husqvarna 集团的子公司总部位于德国乌尔姆,在全球成功制造和分销其产品。

员工将剪刀的两个部分一起放在工件托架上

组件手动装配。这样可供在同一条生产线上装配不同类型的剪刀。

半自动化生产

生产流程的重要部分是自动化进行的。例如,机器人用于将金属板送入冲压或激光切割系统。在磨削流程中,机器人沿着磨石精确引导刀片。这样可确保始终如一的高产品质量。

然而,有些任务仍然是手动执行的,例如 Gardena 的万用剪刀 "SchnippSchnapp" 的最终装配步骤。此时,一个小碟形弹簧手动插入其中一半剪刀的凹槽中。这样后续剪刀便能顺利地打开和闭合。为了确保完美的产品质量,系统会自动检查碟形弹簧是否已正确插入,而后再将部件拧在一起。

GARDENA 的工具调整工 Sven Cermak 解释道:“这里的位置检测非常特别,因为非常小且扁平的碟形弹簧位于凹槽中。电感式或光电叉传感器在这里是没有用的。这就是我们使用 ifm 摄像头系统的原因。它甚至可以检测弹簧是否插入正确。”

2D 视觉传感器 O2D

由于电感式或光电叉传感器不适合这种特定的位置检测任务,因此使用了 ifm 的 O2D5 视觉传感器。这种基于摄像头的传感器专为光学 2D 物体检测而开发。它使用 Blob 分析来比较连续像素组,将碟形弹簧的尺寸、形状和其他属性与程序化的目标表面进行比较。

ifm 参数设定软件 Vision Assistant 可供轻松快速地设定传感器。用户只需定义待检测物体所在的图像区域。使用示教方法可记录参考图像,然后定义公差限值。一旦超过该等限值,传感器就会生成错误信号。

O2D5 设备配备 ifm 记忆卡,所有参数和设定均储存在其中。如果需要更换设备,可以使用记忆卡将数据轻松传输到新传感器。

外来光挑战

基于摄像头的检测系统面临的一个特殊挑战是不断变化的光线条件,例如阳光根据太阳的位置透过窗户进入并照射到待检测物体上。在这种情况下,经证明,ifm 系统特别可靠。窍门:测量过程中,系统以不同曝光拍摄五张照片,并自动使用最佳曝光的图像进行比较。

Sven Cermak 对解决方案非常满意:“在这个系统上,外来光不会有太大影响,但我们在另一条生产线上使用同样的摄像头,这条生产线检查毫米级别的极小部件。那里有大窗户,这意味着我们必须应对更明显的光线条件变化。即使在这种环境下,ifm 的摄影头也能有出色的表现。”摄像头镜头前面的整合式偏光滤镜最大限度地提高了检测效率,有助于轻松地检测高反射物体。

作为可靠合作伙伴的 ifm

将新技术引入公司需要进行全面的商讨,因为只有适合其实施环境的最佳解决方案才会成功。著名园林工具制造商 GARDENA 与自动化解决方案专家 ifm 之间数十年的合作伙伴关系为这次合作奠定了基础。

Sven Cermak:“我们多年来一直与 ifm 密切合作,携手开发了出色的解决方案,包括引入摄像头。最初,我们不知道市场上有哪些系统可用,也不知道哪些系统在技术上可行。ifm 的产品专家为我们提供了专业的建议,确保了简短直接的沟通。我们能够测试不同的摄像头型号,并且合作非常成功。”

其他 GARDENA 工厂有许多生产线,生产流程受到监控并进行质量检查。在这里,ifm 的视觉传感器经证明是非常有价值的解决方案。

“我们始终检查是否也可以在其他区域使用摄像头。我们部门现在有三到四个摄影头。当然,这些摄影头也被其他部门和工厂广泛使用,甚至比这里更多。”Sven Cermak 说道。

Jens Starke 对未来充满信心:“还有一个大项目即将到来,必须满足特定的工厂标准。这一切都围绕着传感器、摄像头技术、扫描和类似主题展开,因此与 ifm 合作开展这个项目会很棒。”

结论

事实证明,ifm 视觉传感器是生产控制和质量保证的高效解决方案,特别是对于传统位置传感器已达到极限的小部件监控。通过“就在您身边”的口号,ifm 不仅展示了对于硬件的承诺,还有积极的支持和专业知识。

生产经理 Jens Starke 这样总结道:“生产车间完美诠释了 ifm‘就在您身边’的口号。”

下载应用报告 (PDF)
ifm 帮助您取得了哪些成功?

您是否使用 ifm 硬件或软件实施过有趣的应用?我们的传感器是如何帮助您优化过程操作的?请告诉我们!我们非常乐意展示您的解决方案,将您的专业知识呈现给大众 - 当然,是免费的。

最新成功案例

我们各个行业鼓舞人心的应用报告、案例研究和视频报告展示了我们的客户如何利用ifm解决方案成功节省成本。同时,机器的效率和功能通常也能提升。