Steffen Hartmann Recyclingtechnologien——真空蒸发器

在沸腾室中,受污染的介质在约40°C左右的真空条件下蒸发,从而分离成清洁的蒸馏物和浓缩物。LMT 传感器可在不同高度下监测沸腾室内的液位。
利用IO-Link进行高效的工业水处理
真空蒸发是一种适合处理冷却液等工业废水的方法。真空蒸发器可将水从污染物中分离并进行处理,以便重复利用。智能传感器可确保低维护需求且高性价比的运行。
在许多工业过程中,都会对液体进行处理后重复利用,从而减少碳足迹并降低处置成本。机床中使用的冷却乳化液就是一个常见的例子。除了机械清洁外,还必须将废油与水进行分离。
Steffen Hartmann Recyclingtechnologien GmbH位于德国哈尔茨地区塔勒镇,专门开发和制造废水处理设备,包括真空蒸发器。
董事总经理Sascha Holthusen解释道:“我们的真空蒸发器专为处理这类工业废水而开发。它们可将使用过的冷却乳化液分离成少量的浓缩物和清洁的蒸馏物,即纯水,然后将该纯水用于其他工艺或排入下水道,以免产生昂贵的排放成本。”
真空处理
真空蒸发器的工作原理包括在煮沸室中将受污染的介质“煮沸”。与厨房中的炉灶类似,真空蒸发器从容器的下方加热,以产生清洁的水蒸汽,然后水蒸气在煮沸室冷凝后排出,而污染的浓缩物则保留在容器底部。
为什么该过程要在真空下进行呢?Sascha Holthusen对此解释道:“在真空条件下,水的沸点更低,在本项目中只有40°C。在该温度下,我们可以蒸发更具腐蚀性的介质,例如酸或碱,而不会像在高温条件下那样会造成不锈钢壁的损坏。而且,某些物质在这种相对低的温度下仍保持浓缩状态而不会分离。真空蒸发的另一大优点是所需的加热能量更少。为此,我们可以使用更高效的制冷压缩机。它的工作原理类似于热泵,能效要比直接电加热等方法更高。同样的制冷剂允许水蒸气冷凝。另外,我们也可以使用来自客户现有工艺的余热,然后通过热交换器将其输送到真空蒸发器中。”



图1:LDL101电导率传感器监测蒸馏物的纯度。
图2:专为检测侵蚀性超纯水而设计SU流量传感器在检测蒸馏物流量。
图3:所有传感器都通过IO-Link连接。这可减少安装时间、方便参数设置并实现直达传感器层级的远程诊断。

Steffen Hartmann Recyclingtechnologien的真空蒸发器
过程参数概览
作为过程监测的一部分,需要对压力和温度等关键参数进行监测。ifm传感器可持续监测这些参数以优化蒸发过程的管理。它们可以同时控制热量供应和真空泵。
另一大关键因素是煮沸室的液位,它由安装在储罐壁不同高度下的LMT液位传感器进行精确监测。一旦上部液位传感器有反应,介质供应就会停止;同样,一旦液位降至下部液位传感器,介质供应就会恢复。
在真空泵的冷却液供应储罐中还额外安装了LMT传感器,用于在三个不同位置进行液位监测。蒸馏物收集罐中则安装了另一个LMT传感器。一旦达到最大容量,传感器就会提供开关量信号,使蒸馏物排出。
LMT液位传感器 的一大特点是其卫生设计。该传感器采用高质量PEEK和不锈钢(316L / 1.4404)外壳材料,对腐蚀性介质具有很强的耐受性。泡沫和其他可能的沉积物会被自动抑制而不会影响传感器性能,从而确保持续且可靠的液位检测。
水质测量
持续的水质监测非常重要,尤其是需要确保蒸馏物纯度的情况下。为此使用了 LDL101 电导率传感。其测量值确保了整个蒸发过程及其产生的纯水质量。
SU Puresonic超声波流量计 专为纯水和超纯水等应用进行优化设计,可精确确定蒸馏物的量。其测量管无任何组件,且由高级不锈钢制成,对腐蚀性介质具有出色的耐受性。需注意的是,所谓的“纯”水或蒸馏水尽管听起来无害,但其实可能对金属材料具有侵蚀性,需要采用特殊的不锈钢合金。有意思的是,该传感器通常用在塑料管中,因为塑料管不受纯水影响。
通过监测防止泵损坏
该系统的核心装置是真空泵。若其冷却不充分或真空度过高,则叶轮就可能会产生不利的气蚀问题,导致结构损坏。气蚀会造成异常振动。真空泵外壳上安装的振动传感器可以检测任何异常振动模式,并将其发送给控制器。然后,泄压阀会自动打开,并供应二次空气,使泵恢复正常运行。通过这种方式,可有效防止昂贵的泵发生损坏。
利用IO-Link进行数字化
所有使用的传感器都支持IO-Link技术,因此可在简单的传输测量值或开关量信号之外,提供真正的附加值:IO-Link使得用户可以远程访问传感器、读取数据和诊断值并以不同的方法配置设备。
Sascha Holthusen这样解释IO-Link的使用:“如果客户的系统有问题,我们可以通过VPN进行远程连接。过去,没有IO-Link的时候,我们只能连接到PLC,而无法连接到传感器层级。有了IO-Link,我们现在可以看到整个系统直至每个传感器的状态。我们可以看到传感器是否提供了测量值,或PLC的IO卡或布线是否出现错误。我们也可以读取传感器的诊断值,并在必要时对其参数进行远程调整。如果客户更换了传感器,我们可以对其进行远程配置。因此,在远程维护方面,IO-Link为我们及客户带来了巨大优势。另一大优势是传感器测量值的量程可以调整,我们可通过IO-Link对其进行配置。例如,假设我们使用量程为-1到10bar的压力传感器,我们可以将其调整为全分辨率的-1到1bar。带模拟量电流输出的传统传感器则无法实现这种调整。此外,IO-Link传感器可以发送多个测量值。例如,流量计和压力传感器也可通过IO-Link提供温度值,这可减少所需的传感器和安装点数量。”
IO-Link助力节省成本
IO-Link传感器与分布式的 IO-Link主站模块相连,后者通过PROFINET等现场总线与PLC通信。这种布线方式在安装期间具有多种优势。对此,Sascha Holthusen解释道:
“尤其对于需要拆卸运输的大型系统而言,这种布线的优势非常明显。在客户现场负责重新装配系统的机械工只需连接插头即可。我们不需要电工来重新接线或将其铺设至控制柜。在如今技术工人相对稀缺的年代,减少现场操作所需的时间具有相当大的降本潜力。另一大优势是系统设置期间的I/O检查可以更快地完成,因为不会有布线错误或端子问题。尽管IO-Link的初始成本可能比传统布线更高,但安装期间节省的成本以及前面提到的扩展诊断和远程维护功能,最终可以实现大幅成本节约。