You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 量热式压缩空气流量计
  2. 产品新闻
  3. SU超声波流量计

利用超声波测量流量

精确测量超纯水、水和添加剂含量最高10%的水基介质的流量

SU Puresonic可高精度地检测最高达1000 l/min的流量。由于采用超声波技术,它也能精确检测反渗透设备中生产的低电导率超纯水。另外,它还可持续检测信号强度,并将其用作质量和维护指标。

SU Puresonic的测量管由不锈钢制成,且管内没有任何测量元件、密封件和运动部件,这意味着从一开始就将损坏、泄漏或堵塞等引起的故障以及设计相关的压降排除在外。

SU Puresonic详细说明

客户感言

无组件不锈钢测量管保证免维护和可靠
SU采用可靠的不锈钢测量管,其内部没有任何测量元件、密封件和运动部件,这意味着从一开始就将沉积或磨损等引起的故障以及设计相关的压降排除在外。”
Maximilian Meurer,EnviroFALK测量与控制工程师
纯水和超纯水的流量测量
有了SU,我们可以精确且准确地监测海上洗衣机的淡水供应,并相应调节水量。”
洗衣系统设备制造商
超声波测量原理保证准确专注的测量
我们以前使用电磁感应式流量传感器,偶尔需要处理水中含微小金属颗粒导致的错误消息。多亏了SU Puresonic,我们现在没有这种问题了。”
Daniel Kaltenbach,EFD Induction GmbH流体设计工程师
快速且明确的状态监测
利用信号强度输出可以推断污染或过程变化等问题。过程变化也可通过工作状态LED和诊断输出来指示。这样,就可以尽早采取维护措施,防止停机。”
水处理设备制造商

应用案例

水处理领域的精确流量测量

30多年来,EnviroFALK GmbH一直专注于为全球各行各业设计、制造和销售纯水和超纯水系统。反渗透是水处理中的一个基本步骤。在反渗透过程中,供应的软水将被过滤成纯水。对于客户而言,相关的参数是处理工艺末端的可用纯水量。工厂操作人员可以根据流量来查看是否有隔膜过滤器需要维护。

为了测量流量,客户使用SU Puresonic超声波传感器,其可高精度检测高达1,000 l/min的流量。由于采用超声波技术,它也能精确检测EnviroFALK工厂生产的低电导率纯水和超纯水。通过与LDL系列电导率传感器结合使用,SU Puresonic可在过滤工艺中实现可靠的质量和数量控制。

调节部件清洗中的水量

ifm有一家自动化洗衣技术制造商客户,其专门制造涵盖整个洗衣过程的系统,包括在邮轮上使用的洗衣机。
由于需要采用经过技术处理的海水向机器供应淡水,这对所用的流量传感器提出了特殊要求。这是因为水的电导率非常低,导致电磁感应等传统测量原理并不适用。

另一方面,SU Puresonic则能毫无问题地用于低电导率应用,例如超纯水等。这是因为它采用超声波技术,能够可靠监测淡水供应。此外,SM系列电磁感应式传感器可用在工业用水中,这类应用由于存在清洗剂,会形成越来越多的气泡和泡沫。

即使在存在金属颗粒也能准确无误测量

EFD Induction GmbH专注开发感应加热解决方案已有70多年的历史。其Freiburg工厂的产品范围非常全面,包括感应淬火系统。这种系统可以对汽车行业中使用的驱动组件等金属组件进行感应加热,然后使用水基介质对其进行淬火,以实现理想的硬度。

EFD Induction GmbH依靠SU Puresonic来监测系统淬火回路中的流量。由于采用超声波测量原理,该传感器测量不会受水中微小金属颗粒的影响。SU Puresonic的另一大优势是采用无组件的不锈钢测量管,可在必要时进行简单的清洗。此外,利用其信号强度输出,还可推断管道系统当前的沉积物水平,实现按需进行清洗。

冷却水供应应用

冷却水系统通过水来确保充分的散热,从而保证过程的质量并防止工具磨损。尤其在半导体行业等的精密生产过程中,通常使用超纯水。优势:避免管道系统发生腐蚀和钙化,以及避免电气组件短路。

为了高效冷却系统,必须精确检测水流量。在超纯水系统中,介质的电导率非常低,因此非常适合使用超声波技术进行测量。SU Puresonic在线超声波传感器是该应用的理想选择,其能非常可靠地检测流量。
与夹钳式设备相比,在线设备无需任何校准即可进行绝对流量值测量。另外,它们还能尽量减少安装相关的错误,避免影响精度。另外,在线设备还可避免在安装后进行错误调整,例如当管道壁厚或材料属性不一致时。

状态监测

通过持续检测信号强度,可以更简单地在早期确定维护需求,从而尽可能减少停机。信号强度的状态可通过诊断输出、IO-Link或SU上的工作状态LED来读取。

  流量 温度 信号质量 输出2
(模拟量信号)
输出1
(诊断)
绿色 正常
蓝色
红色闪烁 无信号 3.5 mA // 21.5 mA
信号强度高表示过程运行顺利,而信号强度低或下降则表示过程变化(沉积物、气泡、固体)。
使用传统接线时,无法区分“低信号”和“空信号”,而所有事件都可通过IO-Link详细输出。

系统连接

IO-Link带来的附加值

  • 透明过程
    除了当前流量外,还可通过IO-Link提供有关累计流量、温度、设备状态和两个开关阈值的更多信息。
  • 状态监测
    信号强度(非周期性)可指示可能出现的污染或过程变化,因此有助于尽早采取维护措施,尽可能避免机器停机。
  • 无损耗数据传输
    IO-Link可实现无损耗数据传输:数字化通信可避免信号转换损耗,且磁场等外部因素不会对数据传输造成任何影响。除了无损耗数据传输外,数字量信号还有高精度和高分辨率的特点。

多亏了IO-Link带来的集成能力,我们可以充分降低设置的成本和复杂性,并获取过程值以及其他重要信息。设备状态可随时检查,并可进行远程诊断。

EnviroFALK

常见问答

流量传感器技术

SU系列的特点:变送器位于传感器外壳内,因此也位于测量管外。SU的不锈钢测量管没有测量元件和组件,可防止因组件导致压降,并消除进行材料兼容测试的需求。

可靠监测过滤过程

SU Puresonic和LDL101电导率传感器组合可在过滤过程中实现可靠的质量和状态监测。