- 量热式压缩空气流量计
- 产品新闻
- SM Foodmag
用于食品行业的SM Foodmag卫生型流量计
在食品和饮料行业,为保证产品质量和消费者安全,必须采取严格的质量标准和严苛的运行条件。所用的传感器必须能够承受各种介质、高温、温度波动以及频繁清洗的考验,才能保证运行顺畅和工艺流程的可靠性。
了解专为食品行业开发的新型SM Foodmag流量计。
一个传感器即可提供4个过程值
该传感器可检测瞬时流量、累积流量和流向,以及介质是否存在(通常称为空管检测)。此外,电导率和温度值可通过IO-Link传输给控制器和IT层级,从而增加了系统的透明度。测得的辅助变量通常被用于识别趋势和进行比较。
坚固耐用、抗腐蚀
该传感器采用全焊接紧凑型不锈钢外壳以及用于电源连接和输出的M12接口,并且能承受150 °C的高温,因此是一种可靠的长期解决方案。传感器没有会被清洗剂腐蚀的表面,其长久的耐用性令人印象深刻。
可在 此处 查看SM Foodmag与常规卫生型流量计的直接对比(MID)。
适合您要求的定制化配置
测量管道的标准安装尺寸以及密封件和过程适配器的灵活选择,使得将这种传感器集成到您的设备中十分简单,集成到现有设备中也同样如此。可利用ifm Solution Builder配置软件来配置您的解决方案。
全图形3.5”显示屏包含360°状态LED灯
全图形3.5”显示屏可同时显示最多4个过程值,从而提供了最大的透明度。通过传感器上的二维码可以迅速调取操作说明、数据表和工厂证书。360° LED灯可以显示传感器的状态,另外该LED灯也可以通过控制器进行控制,以显示系统状态。
安装向导便于迅速设置
安装向导和基于App的菜单结构有助于快速启动,另外也可以轻松、迅速调用有关额外设置、过程值和历史数据的信息。
通过我们的虚拟仿真,您可以亲身体验传感器是如何简单易用,可使用底部滑块来模拟过程值的变化。
该虚拟仿真可能跟传感器原机略有不同,并且不能反映所有功能。
全面的内外部测试确保SM Foodmag传感器能够长期承受食品行业日常生产过程中的极端环境条件。
常规流量计
连接设计
- 电气接线需要两根电缆:分别用于电源和输出。
- 接线端子盒的接线空间小,使得安装更加困难。
- 通过夹紧连接铺设电缆增加了出错的可能性和设置时间。
- 如果电缆接头未妥善密封,就会有湿气侵入的风险,这将导致电子元件出现故障。
机械设计
- 目前市面上的这种流量计通常采用大而笨重的电子元件外壳,因此在有限空间或小型设备内安装时通常需要采取额外措施。
- 由于采用笨重的电子元件外壳及显示器支架设计,在设备存在强烈振动的情况下,机械和电子存在损坏风险。
- 电子元件外壳采用可拆卸外盖,以便接触显示器、接线和电子部件,但湿气也可以侵入外壳。
指示
- 单行或小屏显示器只能提供少量过程信息,而且可能受限于安装位置而不易读取。
- 在潮湿环境中或戴着手套时,难以操作光学按键或触摸屏。
- 复杂的菜单结构增加了设置所用的时间。
工业通信
- 直接的以太网连接增加了传感器成本,并且使得处理IP地址更加困难,因为每个传感器都需要一个IP地址。
传感器功能
- 使用模拟量信号时,无法进行高效的故障分析,因为模拟量信号提供的故障诊断是小于4 mA或大于20 mA的替代值。
- 只有装置被打开时才能使用万用表测量电压或者输出。这又可能导致湿气侵入。
- 可通过网络服务器(会产生额外成本)下载参数概览或者直接在传感器上下载。
ifm SM Foodmag
连接设计
- 只需要一根电缆:同时满足供电和输出需要
- M12接口位于传感器背面,可自由接触。
- 预接线的M12连接器可防止传感器端的接线错误。
- M12接口与ifm的专有连接电缆结合使用,可防止湿气进入电子元件外壳。
机械设计
- SM Foodmag采用紧凑型外壳设计,因此还能用于空间有限的场合。
- 轻巧的电子元件外壳提高了抗振动和抗冲击性能。
- 电子元件始终受到保护,无需打开外壳。
指示
- 3.5”大屏幕即使从远处也可以轻松读取,并且可以同时显示最多4个测量值。360°LED环形灯还提供传感器工作状态的视觉指示。
- 易于使用的电容式按钮即使在潮湿环境中或者戴着手套操作也能可靠地工作。
- 安装指导和基于App的菜单结构提高了设置过程中的易用性。
工业通信
- IO-Link具有每个IO-Link主站可集成4到8个传感器的优势,从而大幅降低了IP处理量。每个IO-Link主站只需要一个IP地址。
传感器功能
- 除了故障诊断数据外,用户还能在出现故障时通过工作状态LED灯接收到故障指示。这种传感器还能存储最多200个结果。通过显示屏可以调用过去20个事件,此外,可通过moneo查看所有保存的事件。
- 通过详细过程值查看功能,可以读取应用电压和输出的模拟量数值(以mA为单位),无需手动测量。
- 在服务菜单中可以概览设定的参数,您可以选择“显示所有参数”或者“仅显示调整过的参数”。这些概览可通过moneo下载。
IO-Link带来的附加值
- 透明的工艺流程
SM Foodmag在同类产品中率先实现通过IO-Link传输多个测量值,例如瞬时流量、累积流量、温度和电导率,这使您能够全面了解整个过程。 - 记录和显示过程值和事件
除了显示和记录过程值,还可以在传感器上查看最多20个事件,存储最多200个事件,并通过IO-Link进行查看或下载。 - 无屏蔽的连接技术确保无损数据传输
IO-Link可实现数据的无损传输,因为数字化通信排除了数据转换损失,并且磁场等外部因素对数据传输也不会有任何影响。 - 灵活的远程配置或直接在人机界面进行配置
通过IO-Link可以轻松、快速地配置传感器,也可以远程或在操作期间进行设置。
计划更换传感器吗?由于具有备份和复原功能,参数设置可以自动备份和复原,这使得更换传感器更加容易 — 只要更换传感器即可。