You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 电动汽车
  2. 电池电芯|电极生产

优化电极制造质量

Manufacturing lithium ion batteries in battery research facility

锂离子电池是电动汽车的核心元件,同时也是其目前最昂贵的组件。这一方面是因为其使用的是目前已经较为稀有的不可再生原材料,另一方面则是生产的可扩大性。因此,电池制造商必须尽可能优化其生产工艺。从这方面来说,提高效率、降低不合格率并维持稳定的质量非常重要。

ifm可为此提供包括硬件和软件在内的广泛解决方案,帮助您积极推动生产的数字化转型,从而确保质量。

 

数字化自动化的优势

尽早检测错误,提高系统可用性。
通过提供清晰的数据实现轻松的状态监测。
中控报警系统允许在紧急情况下快速响应。

获取专家建议

我们将共同努力,助您实现项目的成功。

还有其他问题?快来联系我们吧。我们一路伴您前行。为了满足您的需求,我们的ifm系统销售团队将自始至终为您提供支持,包括从战略咨询到开发单独的软件和硬件解决方案以及相关的实施和其他服务。