You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. AS-i的优势
  2. 系统集成

AS-Interface的系统集成

初次使用AS-Interface的准备工作

主站、电源装置以及各种标准设备构成了每个AS-i系统的基础。另外也可连接非安全设备(混合工作模式)。主站通过周期性查询确保与设备之间的数据交换。AS-Interface电源装置为设备和传感器供电。

快速的控制器集成

AS-Interface系统可以轻松连接至各种不同的控制器,例如Siemens、Rockwell、Schneider或Omron控制器:
除了硬件外,ifm还提供用于将数据连接至PLC的入门套件。

PLC入门套件

使用我们的入门套件来设置AS-Interface系统与不同制造商的工业控制器。ifm提供了现成的编程示例和应用,可显著简化配置和设置并避免错误。
免费下载以下内容:

  • 如何快速集成至PLC(Siemens,Rockwell,Omron,Schneider)的设置指南
  • 设备说明文件(GSDML,ESI,EDS)
  • 操作说明书
  • Siemens控制器的编程示例
  • 系统解决方案应用,例如DTA-RFID、O3D摄像头、IO-Link

所需的入门套件可在相应产品详情页的下载内容中找到: