完整性监控
通过 O3D 3D 传感器监控完整性
3D 传感器从顶部观察处理单元,并将它与用户教学的模型进行比较。 如果有任何偏差,传感器便会通过开关输出发出信号。 与用户进行持续的交换并且执行大量的处理测试,最终达成极为简单的操作和传感器的高集成性。
- 可靠的不满或溢出检测
- 自动位置跟踪
- 可对不同处理单元进行示教
- 采用光飞时间技术 (PMD),不受颜色和外来光线影响。
- 开关输出和以太网过程数据接口
不完整运送 – 绝无二次
如果装有一件不完整处理单元的货物到达客户处,客户通常会将所有货物全部退还。 这样不仅会让客户不满,同时还会造成额外的成本消耗。 此时,完整性监控是解决的良方。 一般来说,在每个处理单元位置上方安装有单独的传感器。 然而,如果处理单元类型或大小有所变化,这样做就不够灵活。 所以,改变势在必行。 如果处理单元的颜色或材料发生变化,常规传感器就到达了自己的极限。
而如果利用 3D 传感器进行完整性监控,所有这些问题根本就不会存在: 3D 传感器从顶部观察处理单元,并将它与用户示教的模型进行比较。 如果有任何偏差,传感器便会通过开关输出发出信号。 与用户进行持续的交换并且执行大量的处理测试,最终达成极为简单的操作和传感器的高集成性。
完整性监控的益处
- 示教不同处理单元并在没有机械改装的情况下选择。
- 检查是否存在不满或溢出,必要时两项均予以检查。
- 自动位置调整可确保功能稳定,即使物体位置变化。
- 采用光飞时间技术 (ToF),不受颜色和外来光线影响。
设置简单方便
- 通过数字 I/O 或以太网接口集成自动化系统。
- 配置快,一般不到三分钟。
- 配线向导帮助完成首次设置。