You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 水/废水处理
  2. 水循环全周期的状态监测

水循环全周期的状态监测

振动监测的优势

通过早期故障检测,提高工厂可用性  
通过持续的数字化监测降低维护成本
中控报警系统可以在紧急情况下快速响应

水循环全周期的状态监测

South West Water如何通过振动监测达成企业目标 

South West Water为康沃尔郡、德文郡、锡利群岛以及萨默塞特郡和多塞特郡的部分地区总共约170万人提供可靠、高效和高质量饮用水和废水处理服务。  为了满足客户的需求,该公司将水保存在20多个水库中,并在约40个水处理厂进行处理,从而为这些地区供水。South West Water还运营着650个废水处理设施。位于普利茅斯郊区的Marsh Mills工厂就是其中之一。该城市拥有23万人口,大约三分之一的废水都在Marsh Mills工厂分多阶段处理,然后再返回水循环。借助全面的状态监测,该公司可确保其机器的可用性,从而可靠地为客户供应饮用水。同时,状态监测还为该公司每年节省高达15万英镑维护成本

压缩机轴承和电机轴承的状态监测