You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 振动传感器
  2. 振动分析模块和加速度传感器
  3. 集成

振动分析模块的集成

有多种方法可以集成振动分析模块和加速度传感器,并将收集到的数据整合提供给其他相连的系统。

VES参数设置软件支持进行振动分析模块的参数设置、监测和分析。ifm的工业物联网平台moneo则可用来进行全面的工厂监测。了解更多!

VSE OPC UA服务器

利用VSE OPC UA服务器,可以轻松将数据从振动分析模块传输IT层级,而无需深厚的编程知识。这使得振动分析信息可以被更高层级的系统使用,以进行基于软件的工厂监测和过程优化。需使用单独的客户端进行数据处理。

VES004参数设置软件

VSE振动分析模块可通过免费VES004软件工具进行配置

  • 网络和安全配置
  • 输入和输出配置
  • 测量任务/对象参数化
  • 现场总线对象映射
  • 读取原始数据和历史数据

VES004还具有监测和分析功能,用于定向配置和根源分析

  • 对象监测
  • 频谱分析
  • 包络曲线分析
  • 时域分析
  • 数据导出

应用助理包(APA)

应用助理包(APA)是一款免费软件,捆绑了VES004参数设置软件和VSE振动分析模块的标准功能,供服务人员用作可扩展的解决方案。

VSExxx振动分析模块在应用解决方案中的设置:

  1. 将参数设置文件加载到振动分析模块
  2. 对与振动分析模块相连的传感器进行信号测试
  3. 配置阈值和警报行为
  4. 创建用于分析和服务的服务文件

APA工具可以从VSE设备的“下载”部分下载。

moneo RTM

通过工业物联网平台moneo(尤其是moneo RTM),ifm提供了一种随时可用且功能强大的状态监测软件。moneo RTM可以来设置完全定制化的仪表板,实现全面的工厂监测并展示所有重要的过程数据。

当发生设备损坏时,软件会直接向用户发送警报消息。这可实现快速响应并避免潜在的整体失效。通过使用RTM高级振动分析插件,可以在时域内可视化moneo RTM触发的VSE原始数据记录,并对导致损坏的根本原因进行分析。

通过本卧螺离心机应用案例,了解VSE振动分析模块和moneo IIoT平台。

ifm边缘设备

想要将VSE振动分析模块的 状态数据无缝传输给IIoT基础设施吗?数据交换需要使用云端或本地部署的平台吗?我们的IIoT边缘设备都可以胜任。