You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
综合特征 IO-Link设备 应用示例
过程数据
示例:
温度、流量、距离、角度、压力、液位、位置
  • 可直接在PLC中获取的过程数据(°C,bar,mm,l/min)
  • 无需IODD或特殊软件
识别信息
供应商ID/设备ID
应用特定标识符
系统标识符
地点标识符
货号
序列号
按键锁
硬件/固件版本
  • 每个IO-Link设备的唯一识别信息
  • 自动验证设备或系统
参数设置
设备特定的
例如:
开关点
模拟量调整阻尼
显示器方向和颜色
输出功能
  • 通过显示器或moneo blue进行初始参数设置
  • 更换传感器后自动进行参数设置
  • 参数备份
诊断
设备状态
用于长期诊断的状态位
  • 硬件故障
  • 短路
位置传感器 IO-Link过程数据(周期性) IO-Link额外功能 应用 前往产品
电感式接近开关
  • 当前阻尼值
  • 开关量输出
  • 设备状态
  • 开关点示教
  • 设置开关量输出、开关和定时器功能
  • 读取和重置开关循环计数器
  • 通过LED闪烁可视化定位传感器
  • 通过设备信息读取和编辑识别信息
  • 运行时间计数器
  • 计数器开启操作
  • 连续距离监测
  • 链节拉伸
  • 轴不平衡
  • 材料区分
  • 位置监测
带IO-Link接口的电感式接近开关
电容式接近开关
  • 当前阻尼值
  • 开关量输出
  • 设备状态
  • 开关点示教
  • 设置开关量输出、开关和定时器功能
  • 空状态和满状态调整
  • 阻尼
  • 运行时间计数器
  • 计数器开启操作
  • 错误诊断(设备、过程、通信)
  • 液位监测
  • 距离监测
  • 材料区分
  • 位置监测
带IO-Link接口的电容式接近开关
磁性传感器
  • 当前阻尼值
  • 计数器开关阈值
  • 开关量输出
  • 设备状态
  • 激活/停用干扰滤波器,防止焊接区域应用中干扰场的影响
  • 开关点示教
  • 设置开关量输出、开关和定时器功能
  • 读取和重置开关循环计数器
  • 运行时间计数器
  • 计数器开启操作
  • 连续距离监测
  • 位置监测
  • 监测和识别磨损
带IO-Link接口的磁性传感器
超声波传感器
  • 当前的物体距离值
  • 开关量输出
  • 设备状态
  • 开关点示教
  • 设置开关量输出、开关和定时器功能
  • 读取和重置开关循环计数器
  • 通过LED闪烁可视化定位传感器
  • 设置背景抑制*
  • 设置声束*
  • 激活/停用变送器及设置滤波器
  • 调整模拟量输出范围
  • 连续液位检测
  • 检测透明物体
  • 检测吸声物体
  • 检测不受颜色和材料影响
  • 检测网状收纳盒
带IO-Link接口的超声波传感器
激光传感器
  • 当前的物体距离值
  • 当前的物体反射率
  • 开关量输出
  • 设备状态
  • 开关点示教
  • 设置开关量输出、开关和定时器功能
  • 读取和重置开关循环计数器
  • 调制发射器信号
  • 激光可以开启或关闭
  • 键盘锁可以防止篡改
  • 运行时间计数器
  • 计数器开启操作
  • 连续距离监测
  • 位置监测
  • 监测镜头脏污问题
  • 发射器开/关功能测试
  • 检验任务
带IO-Link接口的光电传感器
光电传感器

  • 当前的物体距离值
  • 开关量输出
  • 设备状态
  • 开关点示教
  • 设置开关量输出、开关和定时器功能
  • 读取和重置开关循环计数器
  • 调制发射器信号
  • 激光可以开启或关闭
  • 键盘锁可以防止篡改
  • 运行时间计数器
  • 计数器开启操作
  • 连续距离监测
  • 位置监测
带IO-Link接口的光电传感器
智能阀门传感器
  • 当前的高精度角度位置
  • 阀门控制*
  • 开关量输出
  • 设备状态
  • 自动示教末端位置
  • 末端位置的容差以及开关操作的周期
  • 查找设备(Find me):通过闪烁识别设备
  • 运行时间监测
  • 针对位置的LED颜色设置
  • 第三开关点
  • 运行时间计数器
  • 计数器开启操作
  • 内部温度
  • 开关操作时间和移动的BLOB分析
  • 错误诊断(设备、过程、通信)
  • 阀门位置监测
  • 通过密封件监测进行早期诊断
  • 用于检测沉积和堵塞问题的循环时间和计数器诊断功能
带IO-Link接口的智能阀门传感器
气缸传感器
  • 当前的磁铁位置
  • 开关循环的阈值位
  • 开关量输出
  • 设备状态
  • 开关点示教
  • 设置开关量输出、开关和定时器功能
  • 读取和重置开关循环计数器
  • 通过LED闪烁可视化定位传感器
  • 设备温度(最小值/最大值)
  • 自动示教末端位置
  • 行程时间测量(SSC1和SSC2之间)
  • 质量监测
  • 一个传感器检测两个末端位置
  • 执行器监测
  • 双页检测
带IO-Link接口的气缸传感器
过程传感器 过程数据 IO-Link额外功能 应用 前往产品
压力传感器
  • 当前系统压力
  • 当前温度*
  • 开关量输出
  • 设备状态
  • 设置开关量输出、开关和定时器功能
  • 零点校准
  • 键盘锁可防止篡改
  • 通过LED闪烁可视化定位传感器
  • 显示器设置(方向、颜色、开/关)
  • 过载计数器
  • 最小值/最大值内存
  • 错误诊断(设备、过程、通信)
  • 卫生应用
  • 液压
  • 气动
  • 水,废水
  • 监测高粘稠或磨蚀性介质
带IO-Link接口的压力传感器
流量传感器
  • 当前容积流量
  • 当前温度
  • 当前累计流量*
  • 开关量输出
  • 设备状态
  • 设置开关量输出、开关和定时器功能
  • 模拟*
  • 小流量切除*
  • 阻尼
  • 键盘锁可防止篡改
  • 通过LED闪烁可视化定位传感器
  • 最小值/最大值内存
  • 显示器设置(亮度、布局、方向、颜色)
  • 错误诊断(设备、过程、通信)
  • 监测水、油、去离子水、乙二醇和空气的流量
  • 能源管理/监测
  • 热量计算
  • 冷却水监测
  • 隔膜压滤机监测
带IO-Link接口的流量传感器
压缩空气流量计
  • 当前容积流量
  • 当前温度
  • 当前压力
  • 当前累计流量*
  • 开关量输出
  • 设备状态
  • 设置开关量输出、开关和定时器功能
  • 模拟
  • 小流量切除
  • 调整模拟量输出范围
  • 读取和重置消耗量
  • 零点校准
  • 阻尼
  • 最小值/最大值内存
  • 显示器设置(亮度、布局、方向、颜色、单位)
  • 通过LED闪烁可视化定位传感器
  • 能源监测
  • 泄漏监测
  • 能源成本控制
  • 能源管理系统DIN EN ISO50001
  • 工业气体(氩气、二氧化碳、氮气和空气)的消耗量检测
  • 气隙控制/零件位置监测
带IO-Link接口的压缩空气流量计
液位传感器
  • 当前液位
  • 当前温度*
  • 开关量输出
  • 设备状态
  • 示教操作
  • 设置开关量输出、开关和定时器功能
  • 储罐底部偏移
  • 介质选择
  • 键盘锁可防止篡改
  • 显示器设置(亮度、开/关、单位)
  • 储罐连续监测(卫生、工业)
  • 液压动力装置液位监测
带IO-Link接口的液位传感器
点液位传感器
  • 当前阻尼值
  • 开关量输出
  • 设备状态
  • 示教操作
  • 设置开关量输出、开关和定时器功能
  • 通过抑制/识别沉积物和泡沫,实现可靠检测
  • 检查CIP过程
  • 介质区分(泡沫、液体、分离层)
带IO-Link接口的卫生型点液位传感器
带IO-Link接口的工业级点液位传感器
电容式点液位传感器

  • 当前阻尼值
  • 当前温度
  • 开关量输出
  • 设备状态
  • 空状态和满状态示教
  • 设置开关量输出、开关和定时器功能
  • 最小值/最大值内存
  • 通过LED闪烁可视化定位传感器
  • 泄漏监测
  • 防溢流
  • 集水盘中的检查(WHG——德国联邦水法)
带IO-Link接口的电容式点液位传感器
电导率传感器
  • 当前电导率
  • 当前温度
  • 开关量输出
  • 设备状态
  • 设置开关量输出、开关和定时器功能
  • 零点校准
  • 校准增益
  • 阻尼
  • 模拟
  • 不同温度范围的运行时间计数器
  • 最小值/最大值内存
  • 通过LED闪烁可视化定位传感器
  • 水过滤——从市政用水到超纯水
  • 基于状态的清洗过程取代基于时间的清洗
  • 高效的冷却水监测
带IO-Link接口的电导率传感器
温度传感器
  • 当前温度
  • 开关量输出
  • 设备状态
  • 设置开关量输出、开关和定时器功能
  • 零点校准
  • 最小值/最大值内存
  • 选择LED模式
  • 显示器设置(方向、颜色、开/关、单位)*
  • 键盘锁可防止篡改
温度测量,例如
  • 食品行业中的产品
  • 机械工程中的驱动器和电机
  • 钢铁和金属行业中的冷却回路
带IO-Link接口的温度传感器
自监测
温度传感器

  • 当前温度
  • 当前参考温度
  • 设备温度
  • 校准自检状态
  • 调整模拟量输出范围
  • 最小值/最大值内存
  • 保存安装日期
  • 模拟
  • 不同温度范围的运行时间计数器
  • 通过LED闪烁可视化定位传感器
  • 温度测量
  • 自监测
  • 缩短校准间隔期
  • 5点校准报告
带IO-Link接口的自监测温度传感器
空气湿度传感器

  • 当前湿度
  • 当前温度
  • 设备状态
  • 最小值/最大值内存
  • 开启过程和通用运行时间计数器
  • 不同温度和湿度范围的运行时间计数器
  • 监测环境空气的湿度和温度(例如在控制柜中)
  • 压缩机房的压缩机效率
带IO-Link接口的空气湿度传感器
振动监测
  • 当前疲劳 (vRms)
  • 当前冲击 (aPeak)
  • 当前摩擦 (aRms)
  • 当前内部温度
  • 当前峰值因子
  • 开关量输出
  • 设备状态
  • 设置开关量输出、开关和定时器功能
  • 记录用于分析的原始数据(BLOB)
  • 保存安装日期
  • 最小值/最大值内存
  • 设置频率滤波器
  • 检查和启动自检
  • 开启操作和运行时间
  • 基于阈值的实际运行时间计数器
  • 智能振动监测
  • (不平衡、对准、松动、皮带、冲击/撞击、磨损、滚动轴承、气蚀和齿轮传动)
  • 监测泵、电机、风扇等
带IO-Link接口的振动诊断
运动控制 过程数据 IO-Link额外功能 应用示例
编码器
  • 当前计数器值
  • 当前转速
  • 开关量输出
  • 设备状态
  • 设置开关量输出、开关和定时器功能
  • 计数器配置和计数方向
  • 配置和执行计数器重置
  • 分辨率和增量
  • 开启操作和运行时间
  • 轴旋转时间(小时)
  • 显示器设置
  • 通过LED闪烁可视化定位传感器
  • 机械定位
  • 检测旋转方向
  • 速度监测
  • 计数器功能
  • 长度测量
带IO-Link接口的运动控制产品
紧凑型速度监测器
  • 当前转速
  • 开关量输出
  • 设备状态
  • 检测到开关凸轮
  • 示教操作
  • 设置开关量输出、开关和定时器功能
  • 计算实际转速
  • 开启操作和运行时间计数器
  • 独立速度监测器
  • 无PLC的应用
倾角传感器
  • 当前y轴角度
  • 当前x轴角度
  • 开关量输出
  • 设备状态
  • 自检
  • 示教操作
  • 设置开关量输出、开关和定时器功能
  • 设置角度计算方法和过滤器
  • 开/关加热功能来实现温度稳定
  • 当前内部温度和加热功率
  • 检查和启动自检
  • 重型机械的运动和振动
  • 倾角监测
其他产品 过程数据 IO-Link额外功能 应用示例 前往产品
RFID
  • 读取和写入指令
  • 读取UID
  • 自动读取/写入数据
  • 读取/写入数据
  • 当前标签
  • 停用天线
  • 数据/模块计数器
  • 设置数据块对齐、保留时间和
    长度
  • 追踪与追溯
  • 工具检测
  • 检测工件载具
  • 操作员检测
  • 产品识别
带IO-Link接口的RFID紧凑型设备
电子断路器
  • 目前的电流通道116
  • 负载输出状态(每通道)
  • 负载输出过载(每通道)
  • 负载输出短路(每通道)
  • 负载输出阈值(每通道)
  • 状态硬件按钮(每通道)
  • 欠压状态字节
  • 当前电源电压
  • 重置负载输出和开/关
  • 设置保护额定电流
  • 设置预警保护
  • 最小值/最大值内存
  • 每个通道的电压和电流统计信息
  • 控制柜中的智能电位分配
  • 扩展诊断能力
带IO-Link接口的保护模块
信号灯
  • 灯段控制
  • 单个灯段的颜色更改
  • 蜂鸣器控制和类型更改
  • 反馈按钮
  • 模式选择(RGB模式、IO模式)
  • 配置IO模式的颜色规范
  • 与周边环境通信
  • 状态可视化
  • 液位指示
  • 产品方向
带IO-Link接口的信号灯