You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 全球开放标准
  2. IO-Link的系统集成

IO-Link的系统集成

初次使用IO-Link的准备工作

基本设置说明了如何通过以太网电缆将IO-Link主站连接至电脑,并介绍了一些其他基本功能。

基本设置

便捷的传感器参数设置

moneo configure软件允许您通过PC电脑快速、轻松地配置所有传感器。您可以选择免费的独立版本moneo configure free(用于简单参数设置)或收费的moneo configure module licence(该版本允许与更多moneo 模块不受限制地进行交互)。此外需要一个单端口主站(如E30390)或以太网IO-Link主站(如AL1300)。

参数设置

快速的控制器集成

对于在现场长期安装的通信,设备可在COM模式(运行IO-Link)下与现场主站结合使用(运行IO-Link)。除了硬件外,ifm还提供入门套件,用于将数据集成至PLC。

PLC连接

轻松访问IIoT应用

为了将数据传输至IT领域,可以使用现场主站通过TCP-IP或MQTT等来收集数据。

IIoT连接