You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 全球开放标准
  2. 系统概览

IO-Link系统概览

IO-Link带来了哪些机会?

全球各地的工厂都越来越依赖高性能的数据和信息技术来改善其设备综合效率。而IO-Link自始至终都是其中的重要角色。该项突破性技术可使传感器能同时将诊断信息发送至PLC和更高层级的IT基础架构。

想要了解更多有关IO-Link的信息?完全没问题。我们已经为您归纳好IO-Link的主要特点与优势。

IO-Link有哪些功能?

  • IEC 61131-9全球标准数字通信协议
  • 易于设置的点对点通信,而非现场总线
  • 可以使用基于以太网的现场总线系统(例如EtherNet/IP、PROFINET、AS-i)连接至控制系统

IO-Link可以带来哪些优势?

  • 使用长达20米的标准非屏蔽M8或M12电缆
  • 允许设备发送和接收明显更多的数据
  • 接收传感器的数字化测量值和过程数据,而无任何转换损失
  • 通过软件进行参数设置和监测
  • 读取和记录事件和诊断数据
  • 在SIO模式下二元化使用传感器
  • 在COM模式下使用额外数字功能

效益:IO-Link提供了一种简单舒适的方法来建立面向未来的智能工业自动化基石。